Schmalz

카탈로그를 일일이 뒤적이는 대신 설정하기

몇 가지 세부 정보만 입력하면 됩니다. 슈말츠(Schmalz)의 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조 장비 구성 도구는 별도의 제품 지식 요구 사항 없이도 적합한 솔루션을 안내해 드릴 뿐만 아니라, 가격을 표시하고 CAD 데이터도 제공합니다.

‘검색 대신 찾기’ – 슈말츠 컨피규레이터는 수동 작업에 적합한 리프팅 장비를 찾아드립니다.

인체공학적으로 설계된 리프팅 보조 장치는 작업 현장에서의 신체적 부담을 줄여줍니다. JumboFlex, JumboErgo, JumboSprint 진공 튜브 리프터와 VacuMaster Basic, VacuMaster Vario, VacuMaster Wood 진공 리프팅 장치는 다양한 작업에서 작업자를 효율적으로 지원합니다. 그러나 적합한 시스템을 선택하는 데는 시간이 걸립니다. 제품 범위에 익숙하지 않은 사용자는 카탈로그를 꼼꼼히 살펴보는 데 오랜 시간을 할애해야 하며, 여러 가지 질문을 해야만 합니다. 슈말츠(Schmalz)는 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조 장치를 위한 새로운 구성 도구를 통해 이러한 수고를 크게 줄여줍니다. 이 툴은 단 몇 단계만 거치면 사전 지식이 없는 사용자도 올바른 솔루션을 찾을 수 있도록 안내합니다. 예를 들어, 작업물의 타입과 크기, 원하는 동작을 지정하면 사용자는 즉시 적절한 리프팅 보조 기기에 대한 추천을 CAD 데이터 및 드로잉과 함께 받아볼 수 있어, 신속하고 독립적인 계획 수립이 가능합니다. 등록된 사용자는 가격표도 확인할 수 있습니다.

최소한의 노력, 확실한 결과

이 툴은 슈말츠가 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행하며 쌓아온, 인체공학적으로 설계된 리프팅 솔루션을 활용한 수작업 취급 분야의 심도 있는 전문 지식을 바탕으로 합니다. 추천 시스템은 전문가들이 선정하고 사전에 테스트를 거친 것입니다. 이러한 시스템은 표준화된 모듈식 제품 시스템을 기반으로 특정 사용 사례에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다. 구성 단계, 구매 결정 전, 주문 완료 후를 막론하고 슈말츠의 전문가 팀은 원격 및 현장 방문을 통해 언제든지 상담을 제공해 드립니다.

리프팅 보조 장치 구성 도구를 사용하면 다양한 디바이스에서 맞춤형 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.

작업물의 타입과 크기에 대한 몇 가지 세부 정보만으로도 가장 적합한 리프팅 장비를 찾을 수 있습니다.

VacuMaster Wood 진공 리프팅 장치를 사용하면 직원들이 최대 250kg 무게의 목재 작업물을 핸들링할 수 있습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.