Schmalz

Skonfiguruj, zamiast przeglądać katalogi

Wystarczy podać kilka informacji: konfigurator firmy Schmalz, przeznaczony do ergonomicznie zaprojektowanych podnośników, pomaga wybrać odpowiednie rozwiązanie bez konieczności posiadania wiedzy o produktach, wyświetla ceny i udostępnia dane CAD.

„Znajdź zamiast szukać” – konfigurator firmy Schmalz pomaga dobrać odpowiedni podnośnik do zastosowań ręcznych.

Ergonomiczne podciśnieniowe urządzenia podnoszące zmniejszają obciążenie fizyczne w miejscu pracy. Podnośniki rurowe JumboFlex, JumboErgo i JumboSprint, a także podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic, VacuMaster Vario i VacuMaster Wood skutecznie zapewniają wsparcie pracownikom w wykonywaniu szerokiego zakresu zadań. Wybór odpowiedniego systemu wymaga jednak czasu: osoby niezaznajomione z gamą produktów spędzają dużo czasu na przeglądaniu katalogów i muszą zadawać pytania. Dzięki nowemu konfiguratorowi ergonomicznych urządzeń do podnoszenia firma Schmalz znacznie zmniejsza ten wysiłek. W zaledwie kilku krokach narzędzie to prowadzi nawet użytkowników bez wcześniejszej wiedzy do właściwego rozwiązania. Na przykład po określeniu typu i rozmiaru przedmiotu obrabianego, a także pożądanego ruchu, użytkownicy natychmiast otrzymują rekomendację odpowiedniego urządzenia do podnoszenia, wraz z danymi CAD i rysunkami — co umożliwia szybkie, samodzielne planowanie. Zarejestrowani użytkownicy mogą również przeglądać ceny katalogowe.

Minimalny wysiłek, wyraźne rezultaty

Narzędzie to opiera się na dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie ręcznego przenoszenia ładunków przy użyciu ergonomicznie zaprojektowanych rozwiązań do podnoszenia, którą firma Schmalz zdobyła dzięki szerokiej gamie pomyślnie zrealizowanych projektów. Zalecane systemy są dobierane przez ekspertów i zostały wcześniej przetestowane. Następnie można je dostosować do konkretnego zastosowania w oparciu o znormalizowany, modułowy system produktów. Podczas konfiguracji, przed podjęciem decyzji o zakupie oraz po złożeniu zamówienia zespół ekspertów firmy Schmalz jest dostępny w każdej chwili, aby udzielać konsultacji zarówno zdalnie, jak i na miejscu.

Konfigurator urządzeń wspomagających podnoszenie pomaga dobrać rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb na różnych urządzeniach.

Wystarczy podać kilka szczegółów dotyczących rodzaju i rozmiarów przedmiotu obrabianego, aby dobrać najbardziej odpowiedni podnosnik.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Wood pracownicy mogą przenosić drewniane przedmioty obrabiane o masie do 250 kilogramów.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.