"글로벌 경제가 모순된 신호를 보내고 있습니다"
"미래는 효율성과 지속가능성 측면에서 요구 사항을 충족하는 스마트하고 유연한 진공 제품에 달려 있습니다." J. Schmalz GmbH의 큐르트 슈말츠 박사. 이것이 바로 우리에게 많은 노하우와 참신한 아이디어가 필요한 이유입니다."
슈말츠 박사님, 현재 경제 상황이 매우 어렵습니다. 슈말츠의 분위기는 어떤가요?
한 마디로 복합적인 상황입니다. 올해 상반기는 예상보다 훨씬 좋았습니다. 그러나 여름 이후 주문 상황이 냉각되었습니다. 이러한 추세가 계속될지 아니면 불황을 벗어날 수 있을지는 아직 확실하지 않습니다. 세계 경제는 상반된 신호를 보내고 있습니다. 앞으로 몇 달 후 어느 쪽 방향을 가리키는지 알 수 있을 것입니다. 동종업체들은 주문 부진으로 인해 이미 휴무일을 지정했습니다. 다행히도 저희는 유연한 근무 시간 모델 덕분에 아직까지 이러한 영향을 받지 않고 있습니다. 슈말츠의 가장 큰 장점은 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 폭넓은 포트폴리오입니다. 이를 통해 균형을 맞출 수 있습니다. 또한 가족 기업으로서 각 시장 상황에 더 쉽게 적응할 수 있습니다.
귀사는 진공 자동화, 핸들링 및 에너지 저장 부문에서 폭넓은 입지를 확보하고 있습니다. 각 사업부는 어떻게 발전하고 있나요?
로봇 공학 및 자동화 분야에서 슈말츠가 보유하고 있는 포트폴리오는 통합 인텔리전스와 유연성을 향한 최근의 트렌드를 반영하면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 이제 작업자들은 단일 솔루션만 있으면 다양한 요구 사항에 모듈식으로 확장하고 조정할 수 있습니다. 특히 핸들링 시스템 분야에서는 인체공학과 작업 안전에 대한 높은 평가를 받고 있습니다. 이는 인구 구조가 변화하는 시대에 특히 중요합니다. 당사 제품을 사용하면 사용자들은 진공을 활용하여 힘들게 느껴지는 무거운 물체를 쉽게 이동시킬 수 있습니다. 또한, 최근에는 에너지 저장 사업부에서 VoltStorage와의 파트너십을 체결했습니다. 우리는 그들의 상업용 저장 시스템을 위한 스택을 제공하며, 재생 가능한 에너지 생성 및 저장을 위한 레독스 흐름 배터리와 함께 완벽한 듀오를 이루고 있습니다.
현재 경제는 불안정한 시장 상황을 경험하고 있습니다. 이러한 도전에 더 잘 대처하기 위해 정치 환경에 어떤 변화가 있기를 바라시나요?
기업의 경쟁력을 높이고 미래 기술에 대한 투자를 촉진하기 위해 더 많은 이니셔티브가 필요합니다. 여기에는 관료주의를 줄이고 전기세를 낮추는 것도 포함됩니다. 사업장으로서 독일의 매력을 높이려면 세금 시스템이 더욱 혁신적이고 투자 친화적으로 바뀌어야 합니다. 국가 예산은 더 많은 성장을 통해서만 지속 가능하게 통합될 수 있습니다. 정치권은 기후 보호 목표를 달성하고 기업들에게 충분한 양의 저렴한 에너지를 공급하기 위해 재생 에너지를 더욱 장려해야 합니다. 지속가능성과 기후 보호는 슈말츠에게 매우 중요한 가치입니다.
높은 에너지 가격 외에도 숙련된 인력의 부족은 비즈니스 운영에 부담이 됩니다. 이 문제를 어떻게 해결하고 계신가요?
동종업계의 많은 기업에 영향을 미치는 문제들입니다. 높은 에너지 가격은 제조 비용에 영향을 미칩니다. 최종적으로 경쟁력을 유지하기 위해 생산에서 효율을 높이는 개념이 필요합니다. 우리의 포트폴리오에는 생산 과정을 최적화하고 자원을 더 지속 가능하게 활용하는 솔루션들이 포함되어 있습니다. 우리와 우리의 고객 모두 숙련된 노동자의 부족을 보상해야 합니다. 인력이 이미 부족한 곳에서는 기존 직원들의 건강에 주의를 기울이는 것이 더욱 중요합니다. 그래서 우리의 인체공학적으로 디자인된 핸들링 제품은 노동력을 보충하고 신체적인 스트레스를 덜어주는 방향으로 개발되었습니다. 인력 부족은 또한 자동화 트렌드를 촉진하고 있습니다. 우리의 자동화 솔루션으로 고객의 니즈를 충족시킬 수 있도록 도와드립니다.
혁신은 어떤 윤활유 역할을 하나요?
혁신적인 솔루션을 개발하는 것은 항상 저희의 야망이었습니다. 저희는 대규모 개발자 팀을 보유하고 있으며 대학교와도 긴밀히 협력하고 있습니다. 예를 들어 블랙 포레스트 캠퍼스에서 이론과 실습을 결합한 교육을 진행하고 있습니다. 학생들은 유니티의 머신을 이용해 직접 연구를 수행합니다. 우리의 목표는 블랙 포레스트 기술 지역을 발전시키고, 이 지역에 뛰어난 인재를 유치하고 유지하는 것입니다. 미래는 효율적이고 지속 가능한 스마트하고 유연하며 지능적인 진공 제품에 달려 있습니다. 이를 위해 많은 노하우와 참신한 아이디어가 필요합니다.
진공 상태에서의 인텔리전스 - 흥미진진하게 들립니다. 귀사의 업계에서 향후 AI의 발전을 어떻게 전망하시나요?
인공 지능은 향후 자동화 산업에서 중요한 역할을 할 것입니다. 자가 학습 시스템은 솔루션을 더욱 정밀하고 효율적으로 제어할 수 있을 뿐만 아니라 변화하는 생산 요구 사항에 적응할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 AI는 인간과 기계의 협업을 위한 새로운 기회를 창출합니다. 스마트 기술은 높은 비용과 울퉁불퉁한 배송 경로, 숙련된 작업자 부족 등 현재 당면한 문제를 극복하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.