"Küresel ekonomi çelişkili sinyaller gönderiyor"
J. Schmalz GmbH Yönetici Ortağı Dr. Kurt Schmalz: "Gelecek, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından talepleri karşılayan akıllı, esnek vakum ürünlerine ait. İşte tam da bu nedenle çok fazla bilgi birikimine ve yeni fikirlere ihtiyacımız var."
Dr. Schmalz, ekonomik durum şu anda çok zorlu. Schmalz'daki ruh hali nasıl?
Tek kelimeyle: karışık. Yılın ilk yarısı bizim için beklenenden çok daha iyi geçti. Ancak sipariş durumumuz yaz aylarından bu yana düşmeye başladı. Bu eğilimin devam edip etmeyeceği ya da durgunluğu geride bırakıp bırakamayacağımız henüz belli değil. Küresel ekonomi çelişkili sinyaller gönderiyor. Hangisine evrileceğini önümüzdeki aylar gösterecek. Sektörümüzdeki bazı şirketler yetersiz sipariş durumu nedeniyle şimdiden kapanma kararı aldı. Neyse ki esnek çalışma süresi modelimiz sayesinde biz henüz bundan etkilenmedik. Schmalz'ın en büyük avantajı, çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermemizi sağlayan geniş portföyüdür. Bu da bir denge kurmamızı sağlıyor. Ve bir aile şirketi olarak, ilgili piyasa koşullarına daha kolay uyum sağlayabiliyoruz.
Şirketiniz Vakum Otomasyonu, Taşıma ve Enerji Depolama segmentlerinde geniş bir konuma sahip. Bireysel bölümler nasıl gelişiyor?
Robotik ve otomasyon portföyümüz, daha entegre zeka ve esnekliğe yönelik açık bir eğilimle birlikte istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Operatörler artık yalnızca modüler olarak genişletilebilen ve çok çeşitli gereksinimleri karşılayacak şekilde uyarlanabilen tek bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Taşıma sistemleri alanında, ergonomi ve iş güvenliği konusunda puan topluyoruz. Bu, demografik değişim zamanlarında özellikle önemlidir: ürünlerimizle kullanıcılar ağır yükleri vakum kullanarak zahmetsizce taşıyabilirler. Ve en son iş birimimiz olan Enerji Depolama ile VoltStorage ile bir ortaklığa girdik. Redoks akış pilleriyle rejeneratif enerji üretimi ve depolaması için mükemmel bir ikili olan ticari depolama sistemleri için müşterilerimize katkıda bulunuyoruz.
Ekonomi şu anda değişken piyasa koşulları yaşıyor. Bu zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek için siyasi ortamda ne gibi değişiklikler görmek istersiniz?
Şirketleri daha rekabetçi hale getirmek ve geleceğin teknolojilerine yatırımı teşvik etmek için daha fazla girişime ihtiyacımız var. Buna bürokrasinin azaltılması ve elektrik vergisinin düşürülmesi de dâhildir. Almanya'nın bir iş merkezi olarak cazibesini arttırmak için vergi sistemi daha inovasyon ve yatırım dostu hale getirilmelidir. Ulusal bütçe ancak daha fazla büyüme ile sürdürülebilir bir şekilde konsolide edilebilir. Politika, iklim koruma hedeflerine ulaşmak ve şirketlere yeterli miktarda uygun fiyatlı enerji sağlamak için yenilenebilir enerjileri daha fazla teşvik etmelidir. Sürdürülebilirlik ve iklimin korunması Schmalz için çok önemli değerlerdir.
Yüksek enerji fiyatlarının yanı sıra kalifiye eleman sıkıntısı da iş hayatı üzerinde bir yük oluşturuyor. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?
Bunlar sektörümüzdeki birçok şirketi etkileyen sorunlardır. Yüksek enerji fiyatlarının üretim maliyetleri üzerinde etkisi vardır. Nihayetinde rekabetçi kalabilmek için üretimde verimliliği artıran konseptlere ihtiyaç duyulmaktadır. Portföyümüzde üretim süreçlerini optimize eden ve kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanan çözümler yer alıyor. Hem bizim hem de müşterilerimizin kalifiye işçi sıkıntısını telafi etmemiz gerekiyor. Personelin zaten az olduğu yerlerde, mevcut çalışanların sağlığına dikkat etmek daha da önemlidir. Ergonomik olarak tasarlanmış taşıma ürünlerimiz bu nedenle işgücünü desteklemeye ve fiziksel zorlanmayı hafifletmeye yöneliktir. Personel sıkıntısı aynı zamanda otomasyon eğilimini de tetikliyor. Otomasyon çözümlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçtan bir kabiliyet / yeterlilik yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Yenilikler hangi çarkta oynar?
Yenilikçi çözümler geliştirmek her zaman tutkumuz olmuştur. Geniş bir geliştirici ekibimiz var ve üniversitelerle de yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Örneğin, Black Forest Kampüsü'nde teori ile pratiği birleştiriyoruz. Öğrenciler doğrudan makinelerimiz üzerinde ve makinelerimizle araştırma yapıyor. Amacımız Black Forest teknoloji bölgesini ilerletmek, parlak beyinleri bölgeye çekmek ve burada tutmak. Gelecek, hem verimli hem de sürdürülebilir olan akıllı, esnek ve zeki vakum ürünlerine ait. İşte tam da bunun için çok fazla bilgi birikimine ve yeni fikirlere ihtiyacımız var.
Boşlukta zeka - kulağa heyecan verici geliyor. Sektörünüzde yapay zekanın gelecekteki gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Yapay zeka otomasyonun geleceğini şekillendirecek. Kendi kendine öğrenen sistemler sadece çözümlerimizin daha hassas ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda değişen üretim gereksinimlerine uyum sağlama fırsatı da sunuyor. Yapay zeka aynı zamanda insan-makine işbirliği için de yeni fırsatlar yaratıyor. Akıllı teknolojiler, yüksek maliyetler ve engebeli teslimat yollarından kalifiye çalışan eksikliğine kadar mevcut zorlukların üstesinden gelinmesinde kilit bir rol oynayacaktır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.