Schmalz

Automated handling • Logistics • Cardboard boxes

물류 애플리케이션을 위한 광영역 그리핑 시스템 FQE-V Xc 및 경량 레이어 그리퍼 ZLW

이 동영상에서는 당사의 제품인 광영역 그리핑 시스템 FQE-V Xc와 경량 레이어 그리퍼 ZLW가 어떻게 작은 상자를 효율적이고 정밀하게 취급하는지에 대해 설명합니다.

광영역 그리핑 시스템 FQE-V Xc는 다양한 크기와 형상의 제품을 핸들링할 수 있도록 설계된 유연한 그리퍼 시스템입니다. 다양한 위치에서 물품을 집어 올릴 수 있으며 협동 로봇을 사용하는 고정 애플리케이션이나 완전 자동화된 공정에서 주로 사용됩니다. 일반적인 사용 사례로는 픽 앤 플레이스 작업, 라인 끝단 패키징, 외부 패키징에 상품을 층별로 채우는 작업이 있습니다. 그리퍼 치수를 자유롭게 확장할 수 있는 이 시스템은 프로젝트별 요구 사항에 맞게 정밀하게 조정할 수 있습니다. 에너지 효율적이고 통합된 진공 생성기와 낮은 소음 레벨로 경제적이고 작업장 친화적입니다. 이 시스템은 패키징, 자동차, 유리, 전자 등 다양한 산업 분야에 적합합니다.

경량 레이어 그리퍼 ZLW는 자동화된 팔레타이징 공정과 작업물 레이어 핸들링을 위해 특별히 설계되었습니다. 길이와 폭을 가변할 수 있어 다양한 요구에 유연하게 적용할 수 있습니다. 경량 설계로 가반 하중 용량이 낮은 로봇을 사용할 수 있어 초기 비용을 절감할 수 있습니다. 흡입 그리드 설계는 특정 작업물에 최적화되어 에너지 효율을 더욱 향상시킵니다. ZLW는 패키지, 파우치, 병, 캔, 버킷 등 다양한 품목을 핸들링할 수 있습니다. 높이 보정을 위한 스프링 취부 플랜지 및 맞춤형 실링 재질과 같은 선택 사항을 통해 다용도로 적용할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

이 비디오에서 이 혁신적인 시스템이 어떻게 작업자의 작동을 변화시킬 수 있는지 알아보세요!

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.