Schmalz

Automated handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets • Vacuum suction cups

곡면 및 유분기 있는 표면에 가장 알맞게 조정할 수 있는 주름 석션 패드 SAXB

슈말츠의 석션 패드 SAXB는 자동차 산업에 사용하기에 적합합니다. 이 제품에는 유연한 석션 패드가 있으므로, 굴곡지거나 복잡한 모양으로 된 구성품에 맞게 완벽히 조정할 수 있습니다. 특수 구조로 된 마찰 표면 덕분에 SAXB는 높은 가속 시에도 유분기 있는 시트를 고정할 수 있습니다. 그와 동시에, 이 제품의 기하학적 구조로 인해 아주 얇은 시트를 핸들링하는 동안 시트가 변형되는 걸 방지합니다. SAXB는 20~120mm 지름으로 제공됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.