Schmalz

Automated handling • Packaging • Vacuum gripping systems

전기 진공 시스템: 컴팩트 펌프 GCPi와 컴팩트 밸브 LQEi의 작동 원리

이 엔드-라인 포장 솔루션은 강력한 전동식 컴팩트 펌프 GCPi와 지능형 컴팩트 밸브 LQEi, 다목적 그리퍼 시스템인 PXT 모듈식 그리퍼와 효율적인 PSPF 벨로우즈 흡입 컵으로 구성된 유연한 그리퍼 시스템을 결합한 제품입니다.

제품 정보: 컴팩트 펌프 GCPi는 효율적인 그립과 운반을 위해 진공을 생성하며, 터치스크린을 통한 수동 조작으로 최적의 제어가 가능합니다. 컴팩트 밸브 LQEi는 외부 진공을 모니터링 및 제어하고 통합 체를 효율적으로 세척할 수 있습니다. 모듈식 그리퍼 시스템 PXT는 경량 로봇 공학을 위한 유연한 솔루션을 제공하며 새로운 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있고 내부 진공 가이드를 통해 유연성을 극대화합니다. 벨로우즈 흡입 컵 PSPF는 동적 포장 공정에서 얇은 봉투를 처리하는 데 이상적입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.