Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠 제품은 설계 할 때 유지 보수 필요성이 극히 낮은 것을 특히 강조합니다. 그러나 지속적인 생산성과 이상적인 작업 결과를 유지하기 위해서는 정기적인 유지 보수가 가장 중요합니다. 유지 보수 간격은 다양한 작업 환경에 따라 다릅니다.
i- 시리즈의 지능형 진공 발생기는 초기 상태에서 시스템의 누수 및 결함을 감지하기 위해 통합 된 상태 모니터링 기능을 갖추고 있습니다. 유지 보수로 효율성 손실을 피할 수 있으면 이젝터가 해당 신호를 방출합니다.
물론 전문가로서 유지 관리 작업 중에도 지원합니다. 유지 보수를 위해 장치를 보내거나 시설 내 시설에서 유지 보수를 위해 약속을 잡을 수 있습니다.
슈말츠(주)
대한민국 경기도 안양시
동안구 엘에스로
116번길 118,
503~507호, 14118
전화 : +82 31 816 2403
팩스 : +82 303 0959 2404
schmalz@schmalz.co.kr
장치에 결함이 있거나 구성 요소가 손상 되었습니까? 프로세스를 최대한 빨리 복원 할 수 있도록 지원합니다.
결함있는 제품이 공적에 영구적으로 통합되어 있는 경우인가요? 그렇다면 현장의 빠른 도움이 필요합니다. 당사의 서비스 기술자는 현장에서 직접 빠르고 안정적으로 결함을 수리합니다.
제품이 분리 가능한가요? 그렇다면 반환 양식을 사용하여 결함이 있는 펌프, 밸브 및 기타 진공 부품을 보내주시기 바랍니다.
제품을 검사하고 그 과정에서 결함이 있는 곳을 찾습니다. 수리 견적을 작겅하고 교체 배송 또는 수리 옵션을 논의합니다. 귀하의 승인에 따라, 가능한 한 빨리 물품을 처리하고 완벽한 기능을 갖춘 제품으로 귀하에게 반환합니다.
고객 센터에 반품을 미리 알려주십시오. 이렇게하면 도착했을 때 수익을 올바르게 할당하는 데 도움이됩니다. 더 신속하게 응답하고 아이템에 대한 빠르고 안정적인 피드백을 제공 할 수 있습니다.
재입고 수수료를 청구해야합니다.