Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠는 자동화된 공정에 바로 연결 가능한 엔드 오브 암(end-of-arm) 로봇 툴링용 그리퍼 시스템을 제공합니다. 그리퍼 시스템은 적용을 바로 할 수 있게 개별적으로 설계됩니다. 그리퍼 시스템은 모든 산업 전반에서 효율성과 안정성을 위해 필수적입니다.
슈말츠의 복합 진공 그리핑 시스템을 통해 자동화된 공정이 진행되는 동안 결정적인 생산성 향상을 구현할 수 있습니다. 시스템은 레이어 및 진공 영역 그리핑 시스템에서 모든 자동화 영역에 사용할 수 있는 즉시 설치 가능한 진공 석션 스파이더에 이르기까지 다양합니다.
슈말츠는 프로젝트 플래닝에서부터 진공 시스템의 설계에 이르기까지 전반적인 지원을 합니다. 당사에 작업을 맡겨 주시면 신속하고 능숙하고 안정적으로 해당 업무를 수행해드립니다. 이를 위해 슈말츠에서는 귀사의 개별적인 요구 사항에 맞춤화된 전체 시스템을 설계하고, 당사의 다양한 진공 구성 부품 및 그리핑 시스템을 통해 이를 구축합니다.
전체 시스템의 프로젝트 계획에는 원본 작업물의 시험을 시행하는 부분이 포함됩니다. 이를 통해 뛰어난 성능과 높은 안전성을 보장합니다. 최대한 현실에 가까운 조건에서 테스트를 실행하기 위해 슈말츠는 독일 글러턴의 본사에 자체적인 테스트 센터를 보유하고 있습니다. 당사의 테스트 센터 팀은 원본 작업물을 사용하여 잠재적인 약점을 즉시 파악하고 적합한 솔루션을 확인합니다. 이를 통해 시스템이 원활하게 작동하는 것을 보장할 수 있으며, 시스템을 귀사의 프로세스에 쉽게 통합할 수 있습니다.
슈말츠의 진공 그리핑 시스템은 효율적인 자재 흐름을 보장하기 위해 광범위한 산업 분야에서 사용됩니다. 당사는 수년간에 걸친 경험과 고객과의 긴밀한 관계를 통해 귀사의 프로세스를 잘 파악하고 있으며, 이를 활용하여 최고의 기준을 충족하는 제품을 생산할 수 있습니다. 그리퍼 시스템은 픽업, 팔레타이징, 디팔레타이징을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 하며, 예를 들어 프레스 라인의 로봇을 연결하는 데 사용됩니다.