Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠 제품을 설계 할 때, 우리는 유지 보수 필요성이 매우 낮은 것을 특히 강조합니다. 지속적인 생산성을 유지하고 이상적인 작업 결과를 유지하기 위해서는 정기적인 장치 유지 보수가 가장 중요합니다. 유지 보수 간격은 환경에 따라 다릅니다. 지능형 진공 발생기 i- 시리즈 제품부터는 초기 상태에서 시스템의 누출 및 결함을 감지하기 위해 통합 된 상태 모니터링 기능을 갖추고 있습니다. 유지 보수로 효율 손실을 피할 수 있다면, 이젝터는 해당 신호를 방출합니다.
물론, 전문가로서 유지 관리 작업 중에도 지원합니다. 유지 보수를 위해 장치를 보내거나 약속을 잡을 수 있습니다.
장치에 결함이 있거나 구성 요소가 손상 되었습니까? 프로세스를 최대한 빨리 복원 할 수 있도록 지원합니다.
결함있는 제품이 공적에 영구적으로 통합되어 있는 경우인가요? 그렇다면 현장의 빠른 도움이 필요합니다. 당사의 서비스 기술자는 현장에서 직접 빠르고 안정적으로 결함을 수리합니다. 이는 대부분 진공 헤드 시스템에 해당됩니다.
제품이 분리 가능한가요? 그렇다면 반환 양식을 사용하여 결함이 있는 펌프, 밸브 및 기타 진공 부품을 보내주시기 바랍니다.
제품을 검사하고 그 과정에서 결함이 있는 곳을 찾습니다. 수리 견적을 작겅하고 교체 배송 또는 수리 옵션을 논의합니다. 귀하의 승인에 따라, 가능한 한 빨리 물품을 처리하고 완벽한 기능을 갖춘 제품으로 귀하에게 반환합니다.
고객센터에 문의하여 사전에 미리 발송 정보를 알려주십시오. 이렇게 하면 제품 도착시 빠른 처리를 위해 도움이 됩니다. 제품에 대한 피드백을 신속하게 응답하여 드리도록 하겠습니다.