Schmalz

Vacuum Hose Selection

The vacuum hoses are selected to match the size of the volume flows as well as the size of the suction cups. The table “Technical Data of Suction Cups” includes a recommendation for a hose cross section on the respective page of the suction cup and the ejector. The different hoses are listed on page “Filters and Connectors”.

For this example we choose:

Vacuum hose VSL 8/6 with an internal diameter of 6 mm
See table “Technical Data” for the suction cup of type SUF 90 NBR used in this example.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.