Schmalz

Brama do Azji Południowo-Wschodniej: Schmalz otwiera nową lokalizację w Wietnamie

Firma Schmalz wzmacnia swoją obecność w Azji Południowo-Wschodniej wraz z otwarciem nowej lokalizacji w Ho Chi Minh City. Nowoczesne biuro w Dystrykcie 7 służy jako centrum innowacyjnych technologii i doskonałej obsługi klienta oraz podkreśla znaczenie Wietnamu jako strategicznej bazy dla regionu.

Na zdjęciu od lewej do prawej: Peter Kompalla (Główny Przedstawiciel AHK), dr Josefine Wallat (Konsul Generalny Wietnamu), Jochen Gunkel (Kierownik Regionalny) i Vicente Corbin (Kierownik Zakładu Schmalz Wietnam) uroczyście przecinają wstęgę otwarcia.

Podczas ceremonii otwarcia, w której uczestniczyli przedstawiciele biznesu i branży, konsul generalna Niemiec dr Josefine Wallat podkreśliła bliskie przyłącza gospodarcze między Niemcami a Wietnamem. Po inspirującym przemówieniu i symbolicznym przecięciu wstęgi, nowa lokalizacja została oficjalnie zainaugurowana.

"Wietnam oferuje nam idealne połączenie potencjału wzrostu, dynamicznej gospodarki i kluczowej pozycji w regionie. Dzięki naszej nowej lokalizacji nie tylko tworzymy jeszcze bliższe przyłącze do naszych klientów i partnerów, ale także kładziemy podwaliny pod pozytywny wkład w rozwój Azji Południowo-Wschodniej w perspektywie długoterminowej" - wyjaśnia dr Kurt Schmalz, Partner Zarządzający Schmalz.

W biurze o powierzchni 200 metrów kwadratowych znajduje się również obszar wystawienniczy, w którym odwiedzający mogą doświadczyć technologii firmy Schmalz. Podczas otwarcia firma zaprezentowała takie produkty jak system obsługi JumboFlex, rozwiązania automatyzacji podciśnieniowej dla przemysłu elektronicznego i opakowań, a także chwytaki powierzchniowe i części składowe dla takich branż jak szkło, motoryzacja i logistyka.

Wydarzenie otwierające oferowało liczne możliwości nawiązywania kontaktów. Odwiedzający mogli zobaczyć technologie firmy Schmalz w akcji oraz wymienić się pomysłami z partnerami i klientami w swobodnej atmosferze podczas przerwy na herbatę.

"Dzięki tej lokalizacji wysyłamy jasny sygnał: Wietnam jest bramą do Azji Południowo-Wschodniej - regionu o ogromnym potencjale" - mówi dr Kurt Schmalz.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.