Schmalz

Automated handling • Packaging • Cardboard • Vacuum end effectors VEE

Instrukcja montażu chwytaków VEE - elastyczny system modułowy z idealnie dopasowanymi do siebie poszczególnymi częściami

Modułowy system VEE firmy Schmalz dla podciśnieniowych manipulatorów końcowych umożliwia szybką i elastyczną konfigurację manipulatorów końcowych na potrzeby szerokiej gamy procesów. Aby stworzyć odpowiedni efektor końcowy, dostępnych jest wiele możliwych kombinacji doprowadzania podciśnienia i stref podciśnienia, elementów łączących i przyłączy przyssawek. Wszystkie elementy VEE są wykonane z polisulfonu PSU zgodnego z FDA. Są odporne na działanie alkalicznych i kwaśnych środków czyszczących i mogą być sterylizowane parą wodną. Dzięki temu nadają się one nie tylko do stosowania w przemyśle opakowaniowym, ale również w szczególności w przemyśle spożywczym. Końcowe urządzenia podciśnieniowe można łączyć z wieloma przyssawkami z oferty firmy Schmalz.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.