Schmalz

Manual handling

Konstrukcja suwnicowa Schmalz KBG

Suwnice SRA są podłączane do konstrukcji suwnicowej KBG firmy Schmalz, jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie można ich zamontować na stropie hali produkcyjnej. KBG to system modułowy składający się z 12 komponentów. Montaż jest wyjątkowo łatwy: Wszystkie części składowe są podłączane do profili za pomocą tego samego zestawu śrubowego. Oprócz tego do całej konstrukcji suwnicowej KBG stosuje się tylko jeden rozmiar profilu. Konstrukcja suwnicowa KBG składa się przynajmniej z dwóch bram i może być przedłużona o dowolną liczbę bram.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.