Schmalz

Neuer Balgsauggreifer: 4,5 Falten gleichen viel aus

Distributions- und Logistikzentren verlangen hohe Pickraten in Automationsprozessen. Schmalz‘ Lösung dafür ist der runde Balgsauggreifer FSGC, der nicht sonderlich wählerisch bei der Art und Kontur der zu greifenden Verpackung ist.

Der neue Balgsauggreifer FSGC passt sich an unterschiedliche Werkstückkonturen und verschiedene Verpackungsmaterialien optimal an.

Beim Sortieren und Umsetzen von Kartonagen, Papier- und Polybeuteln sowie Versandtaschen muss es schnell gehen. Für den Einsatz in Sortierzellen hat die J. Schmalz GmbH mit dem FSGC einen Balgsauggreifer entwickelt, der sich an unterschiedliche Konturen anpasst und verschiedene Verpackungsmaterialien auch bei hohen Beschleunigungen sicher hält. Dafür hat der Vakuum-Experte einen flexiblen Saugerhals mit 4,5 Falten für einen erhöhten Hub kombiniert. Um die Haltekräfte zu maximieren, ist der innere Durchmesser größtmöglich ausgelegt.

Die Verbindung zum Vakuumsystem erfolgt über ein einteiliges Anbindungselement. Es ist steckbar, so dass der Anwender den Sauger schnell wechseln kann. Er ist für verschiedene Greifer geeignet, unter anderem auch für individuell gefertigte aus dem 3D Drucker. Der FSGC ist aus dem Werkstoff NBR gefertigt und ab sofort in Außendurchmessern von 40, 50 und 60 Millimetern erhältlich.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb