Schmalz

Nouvelle ventouse à soufflets : 4,5 soufflets compensent largement

Les centres de distribution et de logistique exigent des taux de prélèvement élevés dans les processus d'automatisation. La solution de Schmalz est la ventouse à soufflets ronde FSGC, qui n'est pas particulièrement sélective quant au type et au contour de l'emballage à saisir.

La nouvelle ventouse à soufflets FSGC s'adapte parfaitement aux différents contours des pièces et aux différents matériaux d'emballage.

Lors du tri et du déplacement de cartons, de sacs en papier et en polyéthylène ainsi que de pochettes d'expédition, tout doit aller très vite. Pour l'utilisation dans les cellules de tri, J. Schmalz GmbH a développé la FSGC, une ventouse à soufflets qui s'adapte aux différents contours et maintient en toute sécurité différents matériaux d'emballage, même en cas d'accélérations importantes. Pour ce faire, l'expert du vide a combiné un col de ventouse flexible avec 4,5 plis pour une course accrue. Pour maximiser les forces de maintien, le diamètre intérieur est le plus grand possible.

La connexion au système de vide se fait par un élément de connexion d'une seule pièce. Il est enfichable, ce qui permet à l'utilisateur de changer rapidement de ventouse. Elle convient à différents types de préhenseurs, notamment ceux fabriqués individuellement à partir d'une imprimante 3D. La FSGC est fabriquée en NBR et est disponible dès maintenant dans des diamètres extérieurs de 40, 50 et 60 millimètres.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier