Schmalz

Mehrwert für Smart Field Devices

Im Interview: Dr. Maik Fiedler, Leiter Geschäftsfeld Vakuum-Automation, J. Schmalz GmbH Intelligente Komponenten können mehr als nur digitale Steuersignale verarbeiten. So sind beispielsweise Smart Field Devices von Schmalz in der Lage, werthaltige Informationen zu liefern, um Prozesse nachhaltig zu verbessern. IO-Link hat sich dabei als standardisierte Schnittstelle für die Kommunikation zwischen der übergeordneten Steuerung sowie der Sensor- und Aktorebene etabliert. Mit der neuen Schmalz Connect Suite haben Anwender die Daten der Smart Field Devices von Schmalz sowie die von anderen Komponentenherstellern nun jederzeit im Blick. Eine umfassende Analyse der Daten ist über die Lösung genauso möglich wie die Parametrierung der einzelnen Geräte. Dr. Maik Fiedler, Leiter des Geschäftsfelds Vakuum-Automation bei der J. Schmalz GmbH, erklärt die Vorteile der Schmalz Connect Suite im Detail.

Dr. Maik Fiedler, Leiter Geschäftsfeld Vakuum-Automation bei der J. Schmalz GmbH.

Schmalz arbeitet schon länger an der Digitalisierung seiner Vakuum-Komponenten. Mit der Schmalz Connect Suite wechselt das Unternehmen quasi die Blickrichtung – anstatt Daten zu generieren, ermöglicht das neue Software-Tool den Zugriff auf seine intelligenten Komponenten und auf Komponenten anderer Hersteller. Wie kam es dazu?

Unsere Komponenten können mehr als nur digitale Signale empfangen und ausgeben: Sie analysieren und interpretieren den Vakuum-Verlauf, sodass werthaltige, nutzbare Daten entstehen. So können wir beispielsweise eine vorausschauende Instandhaltung für Vakuum-Systeme empfehlen und Warnungen ausgeben, falls die Leckage steigt oder der Filter verschmutzt. Fehler können so schnell identifiziert und beseitigt werden. Auch unterschiedliche Greifprofile lassen sich hinterlegen und flexibel abrufen. Die IO-Link Technologie dient hier als Enabler. Über eine standardisierte Schnittstelle können wir zudem Komponenten vernetzen, die keinen Platz für einen Ethernet-Anschluss haben. So erreicht die Digitalisierung nun auch die Sensor- und Aktorebene. Zusammengefasst: Mit der Schmalz Connect Suite geben wir unseren Kunden ein Tool an die Hand, das zentral auf sämtliche intelligenten Komponenten zugreift – wir nutzen die Potenziale der IO-Link-Schnittstelle also optimal aus.

Was ist die Aufgabe der Schmalz Connect Suite?

Die Connect Suite ist eine Software zum Analysieren und Parametrieren unserer Smart Field Devices – und zwar über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Auch Komponenten anderer Hersteller lassen sich einfach und schnell in unser System integrieren. Stellen Sie sich ein komplexes Greifsystem mit unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren vor: Die Daten aus dem Greifsystem müssen an einer Stelle zusammengeführt, verarbeitet und dem Anwender möglichst einfach zugänglich gemacht werden – genau das macht unsere Software. Die Connect Suite greift Identifikations-, Parameter- und Zustandsdaten aus der Aktor- und Sensorebene ab, analysiert und visualisiert sie. Darüber hinaus lassen sich die Daten über eine Rest-API-Schnittstelle bequem in andere Systeme integrieren. Damit schlägt die Schmalz Connect Suite eine Brücke zwischen der untersten Feldebene und übergeordneten Applikationen wie einem Bedienpanel oder einem mobilen Dashboard zur Maschinenüberwachung. Sie bildet alle Prozesse – zum Beispiel beim Greifen – digital ab. Die Komponenten müssen nicht einzeln ausgelesen werden. Der Mehrwert für den Anwender ergibt sich vor allem aus der benutzerfreundlichen Installation, der einfachen Bedienung sowie den Funktionen rund um die Energie- und Prozesskontrolle.

Können Sie näher erläutern, wie der Anwender ganz konkret von der Schmalz Connect Suite profitiert?

Es ist zum Beispiel kein Eingriff in die Steuerung notwendig, um die Software in die bestehende, digitale Produktionsumgebung zu integrieren. Die Einbindung der IO-Link Komponenten in die Connect Suite erfolgt ohne Eingriff in die SPS und unabhängig vom industriellen Ethernet-Protokoll. Damit wird die eigentliche, für den Prozess entscheidende Kommunikation nicht gestört. Zudem arbeitet die Connect Suite herstellerunabhängig. Sprich: Sie kann auf alle IO-Link-Komponenten der unteren Steuerungsebene zugreifen und stellt die Daten übersichtlich in einem Dashboard dar. Funktionen wie Condition Monitoring oder auch Predictive Maintenance werden durch den besseren Überblick über alle IO-Link-Komponenten einfacher nutzbar. Ein konkretes Beispiel: Durch Condition Monitoring unserer SXMPi-IO-Link-Ejektoren können die Stillstandzeiten in der Pressenstraße eines Automobilherstellers deutlich reduziert und jährlich bis zu 300.000 Euro eingespart werden. Die Connect Suite ist zudem einfach implementierbar und beliebig skalierbar: Jedes beliebige IO-Link-Gerät lässt sich am Frontend parametrieren.

Warum braucht es überhaupt eine Software, die herstellerunabhängig die Daten auslesen und aufbereiten kann?

Schmalz ist ja kein reiner Komponentenlieferant. Wir entwickeln auch komplexe Handlingsysteme mit eigener Steuerung. Darin sind häufig Sensoren und Aktoren von Drittanbietern wie Positionssensoren oder Stellmotoren enthalten. Daher wissen wir, wie wichtig es ist, dass eine integrierte Lösung wie die Connect Suite auch herstellerübergreifend funktioniert. Dass mittlerweile alle wichtigen Komponentenhersteller IO-Link-Produkte im Portfolio haben, hilft hier sehr. Mit unserer Connect Suite nutzen Anwender nicht nur Schmalz-Produkte sehr effizient – sie haben alle in ihrer Produktionsumgebung eingebundenen Geräte im Blick.

Wie können Anwender die Schmalz Connect Suite in ihre Produktionsumgebung einbinden?

Die Connect Suite wird auf einem kompakten Edge PC bereitgestellt. Dieser wird in der Anlage einfach an den Zugang des Industrial Ethernet angeschlossen. Anschließend melden sich Anwender einfach über den Browser ihres Laptops oder Tablet an – das funktioniert genauso wie bei einem WLAN-Router zu Hause. Es ist ebenso möglich, die Software auf anderen Edge-Plattformen oder Kunden-Servern zu installieren. Zukünftig ist auch die Cloud-Nutzung angedacht.

Die Schmalz Connect Suite verbindet sämtliche Komponenten einer Anlage, die über eine IO-Link-Schnittstelle verfügen und verwaltet sie auf einem gemeinsamen Dashboard.

Kompaktejektoren wie der SXMPi von Schmalz ermöglichen dem Anwender eine geplante vorbeugende Wartung ohne Stillstandszeiten im laufenden Betrieb.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb