Schmalz

Valor añadido para los Smart Field Devices

Persona entrevistada: Dr. Maik Fiedler, director del Área de negocios de Automatización con vacío, J. Schmalz GmbH Los componentes inteligentes pueden procesar mucho más que simples señales de mando digitales. Por ejemplo, los Smart Field Devices de Schmalz son capaces de enviar datos valiosos para mejorar los procesos de forma sostenible. Además, IO-Link se ha establecido como interfaz estándar para la comunicación entre el control superior y el nivel del sensor y del actuador. Gracias a la Schmalz Connect Suite, los usuarios pueden consultar en cualquier momento los datos de los Smart Field Devices de Schmalz y de otros fabricantes de componentes. También puede realizarse un análisis exhaustivo de los datos a través de la solución, así como una parametrización de cada uno de los dispositivos. Dr. Maik Fiedler, director del Área de negocios de Automatización con vacío de J. Schmalz GmbH, explica las ventajas de la Schmalz Connect Suite en detalle.

Dr. Maik Fiedler, director del Área de negocios de Automatización con vacío de J. Schmalz GmbH.

Schmalz ya lleva tiempo trabajando en la digitalización de sus componentes de vacío. Con la Schmalz Connect Suite, la empresa prácticamente cambia su perspectiva a nivel virtual: en lugar de generar datos, la nueva herramienta de software permite el acceso a sus componentes inteligentes y a componentes de otros fabricantes. ¿Cómo ha sucedido?

Nuestros componentes pueden tanto recibir como emitir mucho más que simples señales digitales: analizan e interpretan la curva de vacío para generar datos valiosos y útiles. De esta manera, por ejemplo, pueden recomendar un mantenimiento preventivo de los sistemas de vacío y emitir avisos en caso de que se produzca una fuga o se ensucie el filtro. Así, los fallos pueden identificarse y subsanarse rápidamente. Los diferentes perfiles de agarre, además, pueden almacenarse y se puede acceder a ellos de forma flexible. La tecnología IO-Link actúa como habilitador. A través de una interfaz estandarizada se pueden también conectar componentes que no dispongan de espacio para una conexión Ethernet, por lo que ahora la digitalización abarca también el nivel de sensor y actuador. En resumen, con la Schmalz Connect Suite brindamos a nuestros clientes una herramienta que accede de forma centralizada a todos los componentes inteligentes, de forma que aprovechamos el potencial de la interfaz IO-Link de manera óptima.

¿Cuál es la labor de la Schmalz Connect Suite?

La Connect Suite es un software para analizar y parametrizar nuestros Smart Field Devices durante su ciclo de vida completo. Además, los componentes de otros fabricantes también pueden integrarse de forma sencilla y rápida en nuestro sistema. Imagine un complejo sistema de ventosas con diferentes sensores y actuadores: los datos del sistema de ventosas deben recopilarse en un lugar, deben procesarse y se debe facilitar al máximo el acceso del usuario a ellos; nuestro software hace justo eso. La Connect Suite recopila datos de identificación, parámetros y estado del nivel del sensor y el actuador, los analiza y los visualiza. Dichos datos, además, pueden integrarse cómodamente en otros sistemas a través de una interfaz API basada en REST. Se puede decir que la Schmalz Connect Suite tiende un puente entre los niveles de campo inferiores y las aplicaciones superiores, como un panel de mando o un panel móvil para supervisar la máquina. Reproduce todos los procesos (por ejemplo el de agarre) a nivel digital. No es necesario leer los componentes de uno en uno. El valor añadido para el usuario surge, sobre todo, de la intuitiva instalación, del manejo sencillo y de las funciones relativas al control de energía y de procesos.

¿Podría aclarar con más detalle cómo se beneficia el usuario realmente de la Schmalz Connect Suite?

Por ejemplo, no se requiere ninguna intervención en el control para integrar el software en el entorno de producción digital existente. La integración de los componentes IO-Link en la Connect Suite se realiza sin intervenir en el PLC y no depende de un protocolo de Ethernet industrial, de forma que la comunicación real y decisiva para el proceso no se ve afectada. Además, Connect Suite funciona con independencia del fabricante, es decir: puede acceder a todos los componentes IO-Link del nivel de control inferior y representa los datos claramente en un panel. Funciones como la monitorización de estado o el mantenimiento predictivo serán más sencillas de usar gracias a la vista general mejorada de todos los componentes IO-Link. Un ejemplo concreto: gracias a la monitorización de estado de nuestros eyectores SXMPi-IO-Link se pueden reducir significativamente los tiempos de inactividad en la línea de prensa de un fabricante de automóviles, ahorrando así hasta 300 000 euros anuales. Además, la Connect Suite es fácil de implementar y es escalable según se desee: cualquier dispositivo IO-Link puede parametrizarse en el FrontEnd.

¿Por qué se necesita un software que pueda leer y procesar los datos con independencia del fabricante?

Schmalz no es solo un proveedor de componentes. También desarrollamos complejos sistemas de manipulación con control integrado, lo que incluye a menudo sensores y actuadores de terceros, como sensores de posición o servomotores. Por esta razón consideramos tan importante que una solución integrada como la Connect Suite sea apta para diferentes fabricantes. El hecho de que los principales fabricantes de componentes ya dispongan de productos IO-Link en su catálogo es de gran ayuda. Con nuestra Connect Suite, los usuarios no solo pueden utilizar los productos de Schmalz de forma muy eficiente, sino que tienen controlados todos los dispositivos integrados en su entorno de producción.

¿Cómo pueden integrar los usuarios la Schmalz Connect Suite en su entorno de producción?

La Connect Suite se suministra en un PC Edge compacto, que simplemente se conectará a la instalación a través del acceso de Industrial Ethernet. A continuación, los usuarios solo deben iniciar sesión a través del navegador de su portátil o tableta, ya que funciona de la misma forma que un rúter WLAN doméstico. También es posible instalar el software en otras plataformas Edge o en servidores del cliente. Se plantea que pueda también utilizarse en la nube en un futuro.

La Schmalz Connect Suite conecta todos los componentes de una instalación que dispongan de una interfaz IO-Link y los administra en un panel común.

Los eyectores compactos como el SXMPi de Schmalz le permiten al usuario planificar un mantenimiento preventivo sin tiempos de inactividad durante el funcionamiento.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta