Mit Abstand durch die Päckchenflut
Im Vergleich zu 2019 rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) mit einer Verdopplung der Zuwächse bei den Paketsendungen für private Haushalte.
Zum Jahresende stellen die Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP) Rekorde auf. Corona hat 2020 die Spielregeln verschärft: Im Vergleich zu 2019 rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) mit einer Verdoppelung der Zuwächse bei den Paketsendungen für private Haushalte. Laut der Marktanalyse, die der Verband alljährlich bei der KE-CONSULT Kurte&Esser GbR in Auftrag gibt, liegt das Wachstum in der gesamten KEP-Branche bei 15 bis 20 Prozent statt der sieben bis acht Prozent des vergangenen Jahres. Das bedeutet ein Plus von bis zu 60 Millionen B2C-Sendungen im Jahresendgeschäft 2020. Zusätzliche Mitarbeiter sollen sich um die pünktliche Lieferung der geschätzten 420 Millionen Sendungen kümmern. Die Herausforderung: Kapazitäten ausbauen, dabei aber die Gesundheit der Arbeitskräfte und der Endkunden schützen. Die J. Schmalz GmbH unterstützt Paketdienstleister sowie Onlineversandhändler hierbei mit technischen Hilfsmitteln wie Vakuum-Schlauchhebern.
„Der JumboFlex mit dem Multigreifer ist in der KEP-Branche das mit Abstand am häufigsten eingesetzte Gerät. Corona stärkt nochmal seinen Nutzen“, erklärt Michael Schlaich, Leiter Geschäftsentwicklungsprozess Handhabung bei Schmalz. Mitarbeiter können mit Vakuum-Schlauchhebern Pakete, Säcke und andere Waren ergonomischer und in hoher Anzahl handhaben. Dabei spielen gerade in Verteilerzentren der Paketdienstleister und Onlinehändler Flexibilität und Schnelligkeit eine wichtige Rolle. Dank des Schnellwechseladapters tauscht der Anwender den Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen. Notwendig ist das nicht unbedingt. Denn neben den spezifischen Sauggreifern, beispielsweise für Säcke oder Kisten, ist der Multigreifer für den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex so universell, dass er unterschiedliche Kartongrößen und -qualitäten mit einem Mindestbelegungsgrad von 75 Prozent der Saugfläche sicher hält. Selbst labile oder offene Kartons. „So meistert unser Multigreifer 80 Prozent aller Szenarien, was einen Greiferwechsel quasi überflüssig macht“, erklärt Schlaich. Das beschleunigt zusätzlich den Prozess.
One-Hand-Show
Bei den Paketdienstleistern und Onlineversandhändlern ist die ergonomische Hebehilfe über den kompletten Warenfluss hinweg präsent: Im Wareneingang (Inbound) nehmen die Mitarbeiter Kartons vom Förderband auf und legen sie auf Gitterwagen oder Paletten ab. Von hier aus gelangt die Ware ins Lager oder – bei Onlinehändlern – zur Kommissionierung. Im Logistikzentrum greifen die Mitarbeiter wieder zum JumboFlex – sie handhaben die Verpackungen, sortieren und lagern sie ein. Im Warenausgang (Outbound) unterstützt die Hebehilfe beim Palettieren und Umverpacken der ausgehenden Kartons oder Säcke.
Das Heben, Senken und Lösen der Last dirigiert der Mitarbeiter mit einer Fingerbewegung. „Die Bedienung haben wir so einfach und intuitiv ausgelegt, dass auch das Einarbeiten neuer Mitarbeiter leichtfällt“, erläutert der Handhabungsexperte. Schmalz hat dazu eigene Videos produziert, die die Anwendung der JumboFlex-Reihe erklären. „Die Videos ermöglichen das kontaktlose Anlernen und entschärfen damit die angespannte Personalsituation. Wir haben zudem auf wortreiche Ergänzungstexte verzichtet. Die Bilder sind eindeutig und selbsterklärend“, betont Schlaich.
Abstand auch bei Schwergewichten
Im gesamten Prozess herrschen klare Vorgaben dafür, welches Gewicht ein einzelner Mitarbeiter alleine heben darf: Je nach Logistikunternehmen sind das maximal zwischen 7 und 15 kg. Sind schwerere Lasten zu verladen, ist es vorgeschrieben, das Werkstück zu zweit zu tragen. Das ist zum einen personalintensiv. Zum anderen widerspricht es den aktuellen Abstandsregeln. „Haben wir früher bei den gesundheitlichen Vorteilen immer nur die Ergonomie im Sinn gehabt, offenbart sich der JumboFlex als Win-Win-Lösung“, erklärt Schlaich. Vakuum-Schlauchheber lösen das Problem, dass sich beim Heben zu zweit kein ausreichender Abstand einhalten lässt. Sie schonen zudem die Rücken der Mitarbeiter.
Angst vor einem zu hohen Energieverbrauch durch die Vakuum-Helfer brauchen Anwender nicht zu haben. Optional ergänzt Schmalz den Bediengriff um die Funkfernsteuerung SRC. Über sie schaltet der Arbeiter den Vakuum-Erzeuger in Arbeitspausen direkt am Bedienelement aus und wieder ein. So sparen Versandhändler auf Knopfdruck bis zu 40 Prozent Energie ein.
„Der JumboFlex ist die ideale Ergänzung zu Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln“, resümiert Schlaich. Darüber hinaus beschleunigt der Vakuum-Schlauchheber die Abläufe und sorgt für ein ermüdungsfreies Pakete-Handling. „Gerade zu diesen auftragsstarken Zeiten ist es wichtig, die Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Das oberste Ziel sollte dabei sein, eine pünktliche Zustellung zu ermöglichen, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.“
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.