Schmalz

SAXB: Der Beste aus zwei Welten

Schmalz hat mit der neuen Baureihe SAXB einen High-Speed-Balgsauggreifer im Premiumsegment entwickelt, der hohe Volumenströme bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch ermöglicht. Mit seiner flexiblen Saugglocke passt er sich sowohl an geölte als auch an komplex geformte Bauteile optimal an – ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie.

Der neue Balgsauggreifer SAXB passt sich optimal an gewölbte Werkstücke an

Ohne effiziente Prozesse ist die moderne Automobilindustrie nicht wettbewerbsfähig. Weil jede Minute kostet, sind die Hersteller bestrebt, die Ausbringung immer weiter zu erhöhen und notwendige Prozesse wie Wartung und Instandhaltung so gering wie möglich zu halten. Das gilt vor allem für Handhabungslösungen, die im Dauereinsatz schnell, sicher und robust sein und auf die branchenspezifischen Gegebenheiten eingehen sollen: So müssen etwa CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen be- und entladen oder Blechplatinen entstapelt werden. Für diese Aufgaben hat Schmalz den besonders beständigen High-Speed-Balgsauggreifer SAX im Programm. Sind trockene oder geformte Bleche zu handhaben, kam der flexiblere Balgsauggreifer SAB zum Einsatz. Der Vakuum-Experte hat nun die Vorteile beider Lösungen vereint und den High-Speed-Balgsaugreifer SAXB auf den Markt gebracht, der als Premium-Produkt das Programm nach oben ergänzt.

Gefertigt ist der SAXB aus dem gewichtssparenden Material Elastodur (ED-85), was ihn für High-Speed-Anwendungen prädestiniert. Er ist robuster und deutlich verschleißfester als herkömmliche Sauggreifer in diesem Segment. Resistent ist er unter anderem gegen Ozon, das vor allem in Presswerken auftritt. Seine Glockenform mit der flexiblen Dichtlippe dichtet auf rauen Oberflächen ebenso gut ab wie auf gewölbten. Damit kann der SAXB sowohl geölte als auch stark geformte Bleche sicher halten. Gleichzeitig verhindert seine Geometrie, dass sich dünne Bleche von 0,5 Millimetern Dicke während der Handhabung verformen. Für eine maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen sorgt beim neuen Balgsauggreifer die speziell strukturierte Reibfläche.

Weil der Balgsauggreifer SAXB in der Gesamthöhe sowie im Blockmaß identisch mit der SAB-Baureihe ist, kann der Anwender diesen einfach tauschen. Durch den modularen Aufbau und den integrierten Innensechskant ist der neue Greifer zudem einfach und schnell zu warten. Erhältlich ist der SAXB in Durchmessern von 20 bis 120 Millimetern als montierter Sauggreifer mit verschiedenen Anschlusstypen und Schlüsselfläche für die einfache und schnelle Installation.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb