Schmalz

SAXB: il meglio di due mondi

Con la nuova serie SAXB Schmalz ha sviluppato una ventosa a soffietto ad alta velocità per il segmento premium che riesce ad abbinare in modo ideale portate elevate con un consumo di energia ottimizzato. La campana di aspirazione flessibile si adatta perfettamente sia ai componenti oliati che a quelli con forme complesse - è ideale per le applicazioni dell’industria automobilistica.

La nuova ventosa a soffietto SAXB si adatta perfettamente ai pezzi concavi.

Senza processi efficienti l’industria automobilistica non può essere competitiva. Il tempo è denaro e quindi i produttori puntano a elevare la produzione e a ridurre al minimo essenziale i processi di manutenzione e riparazione. Questa vale soprattutto per le soluzioni per la movimentazione che, in modalità a ciclo continuo, devono essere veloci, sicure, resistenti e specifiche per le condizioni in questione: per esempio, questo vale per il caricamento e lo scaricamento delle macchine utensili CNC e al laser per la lavorazione dei metalli o per la depallettizzazione delle lamiere. Per queste applicazioni Schmalz ha sviluppato la serie di ventose a soffietto ad alta velocità SAX che sono particolarmente resistenti. Indipendentemente che si tratti di movimentare lamiere asciutte o sagomate, la ventosa a soffietto flessibile rappresenta la soluzione ideale. L’esperto del vuoto è riuscito a sincronizzare i vantaggi di entrambe le soluzioni, lanciando sul mercato la ventosa a soffietto SAXB ad alta velocità che riesce a integrare e arricchire la gamma di prodotti per la fascia premium.

La ventosa a soffietto SAXB viene realizzata con elastodur leggero (ED-85) che è particolarmente indicato per le applicazioni ad alta velocità. Si tratta di una ventosa solida e sicuramente più resistente all’usura rispetto ai prodotti convenzionali di questo segmento. Per esempio è resistente all’ozono che viene generato soprattutto nei press shop. La sua forma a campana con il labbro di tenuta flessibile fa presa sulle superfici ruvide o ricurve. In questo modo, la ventosa SAXB può mantenere in modo sicuro le lamiera oliate e particolarmente sagomate. Al contempo, la sua geometria impedisce la deformazione delle lamiere sottili, con spessore di 0,5 mm, durante la movimentazione. Per garantire una forza di presa massima anche in presenza di accelerazioni elevate, la ventosa a soffietto è dotata di una superficie di attrito strutturata in modo speciale.

In termini di altezza complessiva e di dimensioni la ventosa a soffietto SAXB è identica al modello della serie SAB e quindi questa può essere sostituita facilmente dall’utente. Grazie al design modulare e all’incassatura esagonale, la manutenzione della nuova ventosa è semplice e veloce. La ventosa a soffietto SAXB è disponibile con diametro da 20 a 120 mm, diversi tipi di attacchi e di superfici che semplificano e velocizzano l’installazione.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello