Schmalz

Effizient umschlagen, ergonomisch arbeiten

Wer täglich Dutzende Container manuell be- oder entlädt, kennt das Problem: schwere Kartons, unbequeme Positionen, erschöpfte Mitarbeitende. Die Destuff-it™ und Restuff-it™ -Fördersysteme schaffen Abhilfe und rechnen sich schneller als gedacht. Schmalz bietet mit ihnen eine Lösung, die drei Ziele gleichzeitig erreicht: höhere Produktivität, bessere Arbeitsbedingungen und messbare Kostenvorteile.

Das Destuff-it™ -Fördersystem ist selbstfahrend und transportiert Lasten mit bis zu 75 Kilogramm und einer Breite von maximal 610 Millimetern.

Damit der Betrieb läuft, braucht es mehr als motivierte Mitarbeitende. Smarte Technik ist gefragt, die die Produktivität steigert und gleichzeitig den Rücken entlastet. Genau hier setzen die mobilen Destuff-it™ - und Restuff-it™ -Fördersysteme an. Die ergonomischen Lösungen eignen sich für Unternehmen, die täglich viele Container umschlagen. Destuff-it™ unterstützt das Entladen, die bidirektionale Variante Restuff-it™ be- und entlädt Frachtboxen mit demselben Förderband. Beide Systeme passen sich den jeweiligen Anforderungen an und spielen vor allem dort ihre Stärke aus, wo es eng wird: in Containern und Lkw-Laderäumen.

Mitarbeitende sortieren mit den Anlagen am Ende von Förderlinien unterschiedliche Artikel, während die Ware automatisch weitertransportiert wird. Betreiber können mit den Systemen Pakete, Kisten, Säcke und Gepäckstücke effizient und fachgerecht palettieren. Sie eignen sich vor allem auch für unpalettierte und unsortierte Waren. Bei einem Durchsatz von zwei Containern täglich amortisiert sich die Maschine in weniger als zwei Jahren. Überstundenzuschläge in Spitzenzeiten reduzieren sich dadurch spürbar, die Dockauslastung verbessert sich deutlich.

Der Unterschied liegt im Detail

Die mitfahrende Bedienerplattform lässt sich auf 699 Millimeter hochfahren und bringt die Person an jedes Packstück – ob ganz unten oder weit oben. Der allseitig bewegliche Systemkopf passt sich jeglicher Position an der Containerwand an. Die Plattform trägt 250 Kilogramm, das Förderband selbst bewegt Lasten bis 75 Kilogramm. Mit 610 Millimetern Breite und einer Geschwindigkeit von 3,7 Metern pro Sekunde transportieren Destuff-it™ und Restuff-it™ bis zu 2.000 Kartons pro Stunde aus dem Container. Der Bediener steuert die Maschine über eine leicht zu erreichende Konsole. Die Fördersysteme sind selbstfahrend und lassen sich einfach von Ladebucht zu Ladebucht bewegen. Für Spitzenzeiten sind beide Fördersysteme hochverfügbar, Ausfälle sind eine Ausnahme. Dafür sorgt beispielsweise das modulare Band, dessen Verschleißteile sich unkompliziert und schnell wechseln lassen.

Sicherheit geht vor

Ausgefeilte Sicherheitsfunktionen schützen die Bediener während des Betriebs. Bevor eine Person eingeklemmt wird, registriert das System die Blockade und stoppt das Band. LED-Bänder bringen Licht ins Dunkel und reduzieren Stolperfallen. Eine Studie der Ohio State University, USA, belegt: Das Fördersystem vermindert die Belastung von Schulter- und Rückenmuskulatur sowie der Wirbelsäule deutlich gegenüber manueller Arbeit. Dadurch steigt auch die Zufriedenheit der Beschäftigten messbar.

Bis zu 2.000 Pakete können Beschäftigte dank Destuff-it™ pro Stunde fast mühelos entladen.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb