Schmalz

Verimli taşıma, ergonomik olarak çalışma

Her gün onlarca konteyneri manuel olarak yükleyen veya boşaltan herkes şu sorunu iyi bilir: ağır karton kutular, ergonomik olmayan çalışma pozisyonları ve tükenen çalışanlar. Taşınabilir konveyör sistemleri Destuff-it™ ve Restuff-it™ bu sorunlara etkili bir çözüm sunar ve beklenenden çok daha kısa sürede kendini amorti eder. Schmalz, bu sistemlerle aynı anda üç hedefe birden ulaşan bir çözüm sunuyor: daha yüksek üretkenlik, daha iyi çalışma koşulları ve ölçülebilir maliyet avantajları.

Destuff-it™ konveyör sistemleri kendinden tahriklidir ve 75 kilograma kadar olan ve maksimum 610 milimetre genişliğe sahip yükleri taşır.

Operasyonların kesintisiz sürmesi için sadece motive çalışanlar yeterli değildir. Aynı zamanda verimliliği artıran ve çalışanların fiziksel yükünü azaltan akıllı teknolojilere de ihtiyaç vardır. İşte taşınabilir konveyör sistemleri Destuff-it™ ve Restuff-it™ tam bu noktada devreye girer. Ergonomik olarak tasarlanan bu çözümler, her gün yüksek sayıda konteyner elleçleyen firmalar için idealdir. Destuff-it™ boşaltma operasyonlarını desteklerken, çift yönlü çalışan Restuff-it™ aynı konveyör bandı ile hem yükleme hem de boşaltma işlemlerini gerçekleştirir. Her iki sistem de farklı ihtiyaçlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve özellikle alanın sınırlı olduğu konteyner ve tır kasası gibi dar alanlarda maksimum etkinlik sunar.

Çalışanlar, sistemleri konveyör hatlarının sonunda farklı ürünleri ayırmak için kullanırken, ürünler otomatik olarak bir sonraki aşamaya taşınır. Operatörler; paketleri, kolileri, torbaları ve bagajları verimli ve profesyonel şekilde paletleyebilir. Sistemler özellikle paletlenmemiş ve ayrıştırılmamış ürünler için son derece uygundur. Günde iki konteynerlik bir işlem hacminde dahi, makine iki yıldan kısa sürede kendini amorti eder. Yoğun dönemlerde oluşan fazla mesai maliyetleri belirgin şekilde azalırken, rampa kullanım verimliliği önemli ölçüde artar.

Aradaki fark detaylarda yatıyor

Hareketli operatör platformu 699 mm yüksekliğe kadar kaldırılabilir ve çalışanı en alttaki yükten en üst seviyedeki pakete kadar her noktaya ulaştırır. Her yöne hareket edebilen sistem başlığı, konteyner duvarındaki her pozisyona uyum sağlar. Platform 250 kg taşıma kapasitesine sahipken, konveyör bandı 75 kg’a kadar olan yükleri hareket ettirir. 610 mm bant genişliği ve 3,7 m/s hız ile Destuff-it™ ve Restuff-it™, konteynerden saatte 2.000 adede kadar karton kutu taşıyabilir. Operatör, makineyi kolay erişilebilir bir kontrol paneli üzerinden yönetir. Konveyör sistemleri kendinden tahriklidir ve bir yükleme rampasından diğerine kolayca taşınabilir. Her iki konveyör sistemi de yoğun zamanlarda yüksek kullanılabilirlik sunar ve arıza durumları istisnaidir. Bu durum, aşınma parçaları hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilen modüler bant yapısı sayesinde güvence altına alınır.

Önce güvenlik

Gelişmiş güvenlik fonksiyonları, çalışma sırasında operatörleri güvenli şekilde korur. Bir kişi sıkışmadan önce sistem engeli algılar ve konveyör bandını otomatik olarak durdurur. LED şeritler çalışma alanını aydınlatarak karanlık bölgeleri ortadan kaldırır ve takılma risklerini azaltır. ABD’deki Ohio State University tarafından yapılan bir araştırma da bunu doğruluyor: Konveyör sistemi, manuel çalışmaya kıyasla omuz, sırt kasları ve omurga üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltıyor. Bu durum aynı zamanda çalışan memnuniyetinde de ölçülebilir bir artış sağlıyor.

Taşınabilir konveyör sistemleri Destuff-it™ sayesinde çalışanlar saatte 2.000'e kadar koliyi neredeyse zahmetsizce boşaltabilmek.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git