Schmalz

Ampliación de MATCH: a por la aplicación

Schmalz amplía la plataforma End-of-Arm MATCH: Un nuevo generador de vacío y la conexión a la Schmalz Connect Suite garantizan un funcionamiento neumático eficiente y un uso inteligente de los datos.

El generador de vacío neumático RECB MATCH complementa la cartera de la plataforma modular End-of-Arm MATCH

Apenas se ha lanzado con éxito MATCH, J. Schmalz GmbH está ampliando el sistema modular, que permite a los robots utilizar de forma flexible garras mecánicas y de vacío. Con la conexión a la Schmalz Connect Suite (SCS) a través de IO-Link, los usuarios pueden evaluar y visualizar desde ya los datos adquiridos durante el proceso de agarre, sin afectar a la secuencia de control. Los resultados aparecen en un panel claro, ya sea en el smartphone, la tableta, el PC o en aplicaciones externas. Esto hace que todo el proceso sea transparente y que el usuario pueda ver de un vistazo la información relevante, como la planificación de la utilización y el mantenimiento o cualquier mensaje de fallo, incluidas las recomendaciones de intervención. La comunicación tiene lugar a través de la Schmalz Connect Suite, que también puede integrar otros dispositivos IO-Link.

Otra innovación favorece el funcionamiento eficiente: Schmalz ha adaptado su generador de vacío neumático RECB al sistema MATCH. Gracias a su gran capacidad de aspiración de 74 litros por minuto, el nuevo RECB MATCH permite manipular incluso piezas porosas o plegables. La tobera SEP integrada garantiza un alto rendimiento y un menor consumo de energía. Su ecotecnología de toberas se basa en el principio Venturi de varias etapas, que Schmalz ha optimizado aún más. El RECB MATCH es una alternativa a los generadores de vacío eléctricos ECBPMi y ECBPi, que también forman parte de la cartera de garras. También con esta variante se pueden leer los datos de valor añadido a través de la SCS.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta