Schmalz

Extension MATCH : données visibles dans l’application

Schmalz élargit la plateforme d’effecteurs de fin MATCH : un nouveau générateur de vide et le raccordement à la Schmalz Connect Suite garantissent un fonctionnement pneumatique efficace et une utilisation intelligente des données.

Le générateur de vide pneumatique RECB MATCH complète la gamme de la plateforme modulaire d’effecteurs de fin MATCH

MATCH vient à peine d’être lancé avec succès que J. Schmalz GmbH perfectionne déjà ce système modulaire, lequel permet à un robot d’utiliser des préhenseurs mécaniques et par le vide de manière flexible. Grâce au raccordement à la Smalz Connect Suite (SCS) via IO-link, les utilisateurs peuvent désormais évaluer et visualiser les données collectées pendant le processus de préhension, sans pour autant nuire au processus de contrôle. Les résultats apparaissent dans un tableau de bord clair, sur un smartphone, une tablette, un PC ou dans des applications externes. Cela rend le processus entier parfaitement transparent, puisque l’utilisateur voit en un clin d’œil toutes les informations pertinentes, comme la charge actuelle du système et la planification de la maintenance, ou d’éventuels messages d’erreur, y compris les recommandations de manipulation à suivre. La communication a lieu par le biais de la Schmalz Connect Suite, qui peut également intégrer d’autres dispositifs IO-link.

Autre innovation qui contribue à un fonctionnement efficace : Schmalz a adapté son générateur de vide pneumatique RECB au système MATCH. Grâce à sa capacité d’aspiration élevée de 74 litres par minute, le nouveau RECB MATCH permet également de manipuler des pièces poreuses ou flexibles. La buse SEP intégrée garantit en outre une puissance élevée et une consommation en énergie réduite. Leur technologie de buse Eco est basée sur l’effet Venturi à plusieurs niveaux, que Schmalz a encore optimisé. Le RECB MATCH est une alternative aux générateurs de vide électriques ECBPMi et ECBPI, qui font également partie de la gamme des préhenseurs. Cette variante permet également de consulter des données à valeur ajoutée dans la Schmalz Connect Suite.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier