Schmalz

Ampliamento di MATCH: all’insegna delle app

Schmalz amplia la sia piattaforma End-of-Arm MATCH. Un nuovo generatore di vuoto e il collegamento a Schmalz Connect Suite garantiscono un funzionamento pneumatico efficiente e l’utilizzo intelligente dei dati.

Il generatore di vuoto pneumatico RECB MATCH completa la gamma modulare della piattaforma End-of-Arm MATCH

La piattaforma MATCH è stata lanciata con successo da poco tempo e J. Schmalz GmbH ha pensato a sviluppare ulteriormente questo sistema modulare che permette di utilizzare in modo flessibile i robot e le pinze di presa a vuoto. Il collegamento a Schmalz Connect Suite (SCS) tramite IO-Link permette agli utenti di raccogliere, analizzare e visualizzare i dati dei processi di presa senza alcun impatto sulla procedura di controllo. I risultati vengono visualizzati su un dashbord chiaro sullo smartphone, il tablet, il PC e le app esterne. Ciò rende i processi più trasparenti e l’utente può vedere le informazioni più importanti come la capacità, il piano di manutenzione, gli eventuali messaggi di errore e le raccomandazioni in materia di movimentazione. La comunicazione viene garantita dalla Schmalz Connect Suite alla quale possono essere collegati anche altri dispositivi con interfaccia IO-Link.

Un ulteriore novità rende il funzionamento ancora più efficiente: Schmalz ha adattato il suo generatore di vuoto pneumatico RECB al sistema MATCH. Il nuovo RECB MATCH offre una capacità di aspirazione superiore, ben 74 litri al minuto, che permette di movimentare anche pezzi porosi e flessibili. L’ugello SEP garantisce una potenza elevata e un consumo di energia ridotto. La tecnologia ugello Eco si basa sul principio Venturi multistadio che Schmalz ha contribuito a sviluppare ulteriormente. Il modello RECB MATCH rappresenta un’ottima alternativa al generatore di vuoto elettrico ECBPMi e ECBPi che fanno parte dalla serie di pinze di presa. Anche suddette varianti permettono la lettura di valore aggiunto tramite SCS.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello