Un mando giratorio en lugar de fuerza bruta
Gracias al equipo de elevación por vacío JumboErgo, un solo empleado puede mover sin esfuerzo placas de hasta 80 kg de peso.
Los componentes de hormigón impresionan a los constructores por su durabilidad, rápido montaje y mínima exigencia de mano de obra en la obra. Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG (BFU), con sede en Schramberg-Waldmössingen (Baden-Wurtemberg), lleva ofreciendo a sus clientes estas soluciones -escaleras, paredes, balcones y techos- desde su fundación en 1996. En tres centros de producción, la empresa fabrica estos elementos de construcción, que pesan varias toneladas, con una plantilla de unos 80 empleados.
Los procesos se desarrollan ahora de forma mucho más fluida. El JumboErgo de Schmalz nos hace la vida más fácil y el trabajo más eficiente.∼ Rasim Shabani, Director de Producción de BFU
Los elementos prefabricados de hormigón se fabrican en encofrados que los trabajadores cualificados de la carpintería de BFU han cortado previamente a las dimensiones exactas. En la gran nave de producción, el hormigón fresco se vierte en los encofrados, se refuerza con acero, se somete a compresión y se alisa. Tras el curado, los empleados desmoldan los componentes, inspeccionan su calidad y precisión dimensional, y los preparan para su transporte a la obra.
Elevación inteligente en lugar de transporte pesado
"Buscábamos una solución ergonómicamente diseñada para manipular los paneles de encofrado en nuestro centro de mecanizado CNC", informa Rasim Shabani, jefe de producción de BFU. El taller de carpintería procesa tableros de madera aglomerada revestidos con un peso de hasta 80 kilogramos y una superficie de hasta seis metros cuadrados. "Nuestros empleados se quejaban de problemas de espalda causados por el trabajo extenuante", dice Rasim Shabani. "Además, siempre necesitábamos al menos dos personas para mover las placas de gran tamaño". Cada día deben cargarse y retirarse de la fresadora unas 14 de estas placas.
Las exigencias: El dispositivo de elevación debe ser basculable y capaz de mover al menos 100 kilos. La ventosa debe poder adaptarse a las distintas dimensiones de los paneles. "Y, por supuesto, para nosotros era importante que el dispositivo tuviera filtro de polvo, fuera fácil de manejar y estuviera insonorizado", resume las consideraciones el jefe de producción.
Equipo fuerte, caminos cortos
Con el tubo elevador por vacío JumboErgo 140 de Schmalz, BFU encontró la solución perfecta: "Nos recomendaron a los expertos en vacío porque la empresa es sinónimo de calidad y soluciones orientadas al usuario", explica Rasim Shabani. Además, la sede principal de la empresa en Glatten está a menos de 30 kilómetros de su propia delegación. "Apreciamos mucho trabajar con socios de la región".
En Schmalz encontramos empleados muy competentes y amables en todos los departamentos", alaba Rasim Shabani, "el cliente es lo primero, y nos sentimos muy bien asesorados y en buenas manos".
Se acabaron los dolores posteriores
"Cualquiera que haya movido a mano una plancha (de madera) de 80 kg sabe que la espalda se resiente", dice el jefe de producción, "y ahora, en lugar de levantar y agitar, nuestros trabajadores especializados utilizan el tubo elevador por vacío y lo controlan simplemente con un mando giratorio". Este mando se asemeja al manillar de una motocicleta, lo que les permite manejar el dispositivo de forma intuitiva y colocar las pesadas placas con precisión milimétrica en el centro de mecanizado CNC.
El tubo elevador por vacío JumboErgo está suspendido de una grúa giratoria de columna, que es muy flexible con un ángulo de trabajo de 270 grados. La carga se desliza suavemente desde la pila hasta la máquina, incluso a pleno peso. La garra de plano aspirante modular agarra de forma fiable y puede adaptarse a distintos formatos de panel. Un detalle importante es el resorte equilibrador FZG, que mantiene el tubo elevador en equilibrio, una característica indispensable para longitudes de asa de manejo de 750 milímetros o más.
El tubo elevador se utiliza en BFU desde el resorte de 2024: "Nuestros compañeros disfrutan mucho trabajando con él porque ahora pueden mover las pesadas placas sin esfuerzo", subraya Shabani. Y la empresa también se beneficia: "Ahora los procesos funcionan mucho mejor, y nuestros empleados pueden centrarse en los pasos importantes que requieren un poco de cerebro. El dispositivo hace la vida más fácil y el trabajo más eficiente".
Para la carpintería BFU, el equipo de elevación por tubo elevador por vacío JumboErgo resulta rentable por partida triple: los empleados se mantienen sanos, el rendimiento aumenta notablemente y las piezas acaban exactamente donde deben estar. En resumen: menos ausencias del personal, mayor salida, mejor calidad.
Adiós al dolor de espalda: desde el año pasado, el equipo de elevación por vacío JumboErgo libera a los empleados de las pesadas tareas de elevación.
La combinación de una grúa giratoria de columna y un equipo elevador por vacío proporciona la flexibilidad necesaria para cargar y descargar el centro de mecanizado.
Trabajadores cualificados controlan el equipo de elevación por vacío tubo elevador JumboErgo con precisión y exactitud utilizando el mando giratorio.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

Ergonomía y salud
Menos dolor de espalda, más potencia: el trabajo ergonómico protege a sus empleados y a su empresa.

Riesgos sanitarios y enfermedades
Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de absentismo de los empleados. Le mostramos cómo minimizar los riesgos.

Normas y seguridad en el trabajo
Por unos lugares de trabajo seguros y conformes a las normas: Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre seguridad y normas laborales.

La ergonomía como base de la máxima productividad
Los puestos de trabajo poco ergonómicos cuestan tiempo y dinero: descubra cómo puede aumentar la eficiencia.