Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Elevador de tubos por vacío JumboErgo para la manipulación de láminas de plástico

Las planchas de plástico, de difícil manejo, tenían que ser transportadas por dos empleados. Con la compra de un auxiliar de elevación, la empresa quería reducir estos elevados costes de personal y la carga que suponía para los empleados.

La solución fue el tubo de elevación por vacío JumboErgo de Schmalz. El tubo de elevación por vacío con seis placas de ventosas puede manipular sin problemas grandes planchas de plástico de difícil manejo. La unidad ergonómica de manejo se distingue por el innovador control de mango giratorio. Éste controla la elevación y el descenso de la carga. El tubo de elevación por vacío JumboErgo, en combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz, ofrece la solución completa para la optimización del proceso de producción. Con el uso de esta solución de elevación, una sola persona puede realizar todo el trabajo. El uso del control remoto inalámbrico SRC permite al operario encender o apagar el soplante o la regulación de frecuencia en el caso de soplantes SBV de forma ergonómica e inmediata en la unidad de manejo.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.