Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

VacuMaster Comfort: Elevación de planchas de plástico de hasta 750 kg de peso

La manipulación de pesadas planchas de plástico es un reto diario para muchas empresas. Levantar y colocar manualmente planchas de plástico de hasta 200 kg de peso requiere un considerable esfuerzo físico por parte de los empleados, con consecuencias para su salud y su productividad. Para aliviar notablemente la carga y aumentar la seguridad laboral, la empresa se decidió por el VacuMaster Comfort de Schmalz, un innovador elevador por vacío que puede levantar y posicionar sin esfuerzo cargas de hasta 750 kg.

Gracias a su diseño ergonómico y a su regulación continua, el VacuMaster Comfort ofrece la máxima flexibilidad en la manipulación de materiales: la solución perfecta para cada puesto de trabajo y cada exigencia. El dispositivo no sólo reduce significativamente el esfuerzo físico de los empleados, sino que también aumenta notablemente la eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo. El diseño Comfort se caracteriza por un funcionamiento intuitivo y un trabajo sin fatiga, ideal para tiempos de ciclo elevados en la producción. Sus empleados pueden trabajar más tiempo con mayor concentración, de forma más ergonómica y con menos esfuerzo.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.