Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

VacuMaster Comfort: Tillen van kunststof platen tot 750 kg

De handling van zware kunststof platen is voor veel bedrijven een dagelijkse uitdaging. Het handmatig tillen en positioneren van kunststof platen met een gewicht tot 200 kg vergt een aanzienlijke fysieke inspanning van de werknemers - met gevolgen voor hun gezondheid en productiviteit. Om het werk merkbaar te verlichten en de arbeidsveiligheid te verhogen, besloot het bedrijf de VacuMaster Comfort van Schmalz te gebruiken, een innovatief vacuüm heftoestel dat moeiteloos lasten tot 750 kg kan tillen en positioneren.

Dankzij het ergonomische ontwerp en de traploze instelling biedt de VacuMaster Comfort maximale buigslapheid bij de handling van materiaal - de perfecte oplossing voor elke werkplek en elk voorschrift. Het apparaat vermindert niet alleen de fysieke belasting van werknemers aanzienlijk, maar verhoogt ook merkbaar het rendement en de veiligheid op de werkplek. De Comfort versie wordt gekenmerkt door een intuïtief bedrijf en werken zonder vermoeidheid - ideaal voor hoge werkfrequenties in de productie. Uw werknemers kunnen langer geconcentreerd werken, op een meer ergonomische manier en met minder belasting.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.