Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

Vacuümheftoestellen VacuMaster Basic stroomlijnen de logistieke werkstromen bij de productie van fotovoltaïsche systemen

In de fotovoltaïsche sector moesten de kunststofpanelen vroeger handmatig van het hoogbouwmagazijn naar de afzonderlijke werkstappen worden getransporteerd. De panelen wegen tussen 80 en 100 kg en hebben afmetingen van 4.000 x 2.000 mm (lengte x breedte). Voorheen waren er minstens twee mensen nodig voor dit werk. Men wenste een voorzichtige behandeling van de plastic platen en een gemakkelijker werk voor de werknemers.

De gebruikte vacuümheffers, VacuMaster Basic, zijn ontworpen in verschillende belastingsklassen. De hefinrichtingen kunnen elk 90° worden gedraaid en maken het mogelijk de kunststofplaten op rechtopstaande transportwagens voor platen te plaatsen. Slechts één persoon is nodig voor de bediening. Bovendien verhoogt de vacuümheffer VacuMaster Basic de productiviteit, aangezien onproductieve stilstandtijden kunnen worden verminderd. Bovendien garandeert de hefinrichting zacht en krasvrij werken. Ergonomische bediening is mogelijk dankzij het zeer compacte en gewichtsgeoriënteerde ontwerp. In combinatie met een SRA aluminium kraansysteem kunnen lasten moeiteloos worden verplaatst. De gelijkmatige lastverdeling op alle dragende rollen van de kraanwagen voorkomt dat de wagens kantelen, zelfs bij "trekken dwars op de rijrichting".

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.