Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic Streamlines Logistical Work Processes During the Production of Photovoltaic Systems

Previously, in photovoltaics area, the plastic sheets were transported manually from the high-rack storage area to the individual work stages. The sheets weigh between 80 and 100 kg and meaure 4,000 x 2,000 mm (length x width). At least two people were needed to do this. The company wanted gentle handling of the plastic sheets and to make the employees’ work easier.

The vacuum lifting device VacuMaster Basic that were used are designed in various load classes. Each lifting device can swivel 90° and makes it possible to place the plastic sheets on an upright panel transport trolley. Only one person is required for operation. Furthermore, the lifting device VacuMaster Basic increases productivity because unproductive downtimes can be shortened. The vacuum lifting device also ensures gentle handling, without damaging or scratching the material. The extremely compact and weight-oriented design provide for ergonomic operation. In combination with an SRA aluminum crane system, the loads can be moved effortlessly. Even load distribution across all load-bearing rollers of the crane trolley prevents the trolleys from tilting, even when driven “diagonally to the direction of travel”.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.