Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

Tyhjiönostolaitteet VacuMaster Basic virtaviivaistavat logistisia työnkulkuja aurinkosähköjärjestelmien tuotannossa.

Aurinkosähköalalla käytetyt muovipaneelit jouduttiin aiemmin kuljettamaan käsin korkeavarastosta yksittäisiin työvaiheisiin. Paneelit painavat 80-100 kg, ja niiden mitat ovat 4 000 x 2 000 mm (pituus x leveys). Aiemmin tähän työhön tarvittiin vähintään kaksi henkilöä. Muovilevyjä haluttiin käsitellä hellävaraisesti ja helpottaa työntekijöiden työtä.

Käytetyt tyhjiönostolaitteet, VacuMaster Basic, on suunniteltu eri kuormitusluokkiin. Nostolaitteet ovat kumpikin 90° kääntyviä, ja niiden avulla muovilevyt voidaan asettaa pystyyn levynkuljetusvaunuihin. Käyttöön tarvitaan vain yksi henkilö. Lisäksi VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite lisää tuottavuutta, koska tuottamattomia seisokkiaikoja voidaan vähentää. Lisäksi nostolaite takaa hellävaraisen ja naarmuttoman työskentelyn. Ergonominen käyttö on mahdollista erittäin pienikokoisen ja painoa säästävän rakenteen ansiosta. Yhdessä SRA-alumiininosturijärjestelmän kanssa kuormia voidaan siirtää vaivattomasti. Kuorman tasainen jakautuminen nosturivaunun kaikkiin kantaviin teloihin estää vaunuja kallistumasta, vaikka vaunuja vedettäisiinkin "kulkusuuntaan nähden".

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.