Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic rationalisieren logistische Arbeitsabläufe bei der Herstellung von Photovoltaikanlagen

Im Bereich Photovoltaik mussten die eingesetzten Kunststoffplatten früher manuell vom Hochregallager zu den einzelnen Arbeitsschritten transportiert werden. Die Platten wiegen zwischen 80 und 100 kg und haben die Abmessungen von 4.000 x 2.000 mm (Länge x Breite). Bisher waren für diese Arbeit mindestens zwei Personen notwendig. Gewünscht war eine schonende Behandlung der Kunststoffplatten und eine Erleichterung der Arbeit für die Mitarbeiter.

Die eingesetzten Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic sind in verschiedene Traglastklassen ausgelegt. Die Hebegeräte sind jeweils 90° schwenkbar und ermöglichen es die Kunststoffplatten auf stehende Plattentransportwagen abzulegen. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person. Daneben steigert das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic die Produktivität, da unproduktive Nebenzeiten verkürzt werden können. Zudem garantiert das Hebegerät materialschonendes und kratzfreies Arbeiten. Eine ergonomische Bedienung ist durch die sehr kompakte und gewichtsorientierte Bauweise möglich. In Kombination mit einer Aluminiumkrananlage SRA lassen sich die Lasten mühelos bewegen. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen, des Kranfahrwerks, verhindert ein Verkanten der Fahrwagen, selbst wenn „quer zur Laufrichtung gezogen“ wird.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.