Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 태양광 시스템 제조의 물류 작업 프로세스를 간소화합니다.

광전지 분야에서 이전에 사용된 플라스틱 패널은 높은 베이 창고에서 개별 작업 단계까지 수동으로 운반해야 했습니다. 패널의 무게는 80~100kg이고 크기는 4,000 x 2,000mm(길이 x 너비)입니다. 이전에는 이 작업에 최소 2명이 필요했습니다. 플라스틱 시트를 부드럽게 처리하고 직원을 위한 작업을 용이하게 하기를 원했습니다.

사용된 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 다양한 부하 등급으로 설계되었습니다. 리프팅 장치는 각각 90°로 회전할 수 있으며 플라스틱 시트를 스탠딩 시트 운반 트롤리에 놓을 수 있습니다. 한 사람만 운영합니다. 또한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 비생산 시간을 줄일 수 있어 생산성을 높입니다. 또한 리프팅 장치는 재료 친화적이고 긁힘 없는 작업을 보장합니다. 매우 컴팩트하고 무게 중심적인 디자인 덕분에 인체공학적 작동이 가능합니다. SRA 알루미늄 크레인 시스템과 결합하여 하중을 쉽게 이동할 수 있습니다. 크레인 섀시의 모든 하중 지지 롤러에 균일한 하중이 분산되어 캐리지가 "주행 방향에 대해 횡방향으로" 당겨져도 캐리지가 기울어지는 것을 방지합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.