Schmalz

Manual handling • Plastics • Plastic sheets

진공 마스터 컴포트: 최대 750kg의 플라스틱 시트를 리프팅합니다.

무거운 플라스틱 시트를 핸들링하는 일은 많은 기업에서 일상적인 과제입니다. 최대 200kg에 달하는 플라스틱 시트를 수동으로 리프팅하고 배치하려면 직원들의 상당한 육체적 노력이 필요하며, 이는 건강과 생산성에도 영향을 미칩니다. 이 회사는 눈에 띄게 완화하고 작업 안전을 강화하기 위해 최대 750kg의 하중을 손쉽게 들어 올리고 배치할 수 있는 혁신적인 진공 리프팅 장치인 슈말츠의 VacuMaster Comfort를 사용하기로 결정했습니다.

인체공학적 설계와 무한 가변 조절이 가능한 VacuMaster Comfort는 모든 작업장과 모든 요구 사항에 맞는 완벽한 솔루션으로, 자재 취급에 있어 최대의 유연성을 제공합니다. 이 디바이스는 직원의 신체적 부담을 크게 줄여줄 뿐만 아니라 작업장의 효율성과 안전성을 눈에 띄게 높여줍니다. 컴포트 버전은 직관적인 작동과 피로 없는 작업이 특징이며, 생산 사이클 타임이 긴 작업에 이상적입니다. 직원들은 더 높은 집중력으로 더 오래, 더 인체공학적인 방식으로, 더 적은 부담으로 작업할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.