Schmalz

Sistemas de vacío

La tecnología de vacío ofrece numerosas soluciones eficaces en aplicaciones de automatización, fijación y manipulación. El uso del vacío permite ejecutar un mayor rendimiento en los procesos de producción. Los sistemas de vacío se pueden clasificar en tres categorías:

  • Sistemas de manipulación por vacío
  • Sistema de ventosas de vacío
  • Sistema de fijación por vacío

Sistemas de vacío para la manipulación manual

Los procesos de producción pueden racionalizarse y humanizarse mediante sistemas de manipulación por vacío. Las piezas de trabajo pueden manipularse sin esfuerzo y con rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad y un gran ahorro de tiempo. Además de esta ventaja económica, el entorno de trabajo puede mejorarse considerablemente. Se protege la salud de los trabajadores, ya que se reduce al mínimo la necesidad de levantar objetos pesados de forma repetida y, por lo tanto, los empleados se muestran más motivados y son más productivos. Las piezas de trabajo se pueden levantar fácilmente y sin esfuerzo alguno gracias a la tecnología del vacío, y la mercancía se puede transportar con gran rapidez.

Sistemas de vacío para la automatización

Los sistemas de ventosas de vacío se utilizan en diversos sectores industriales, ya sea en la ingeniería mecánica o en la industria robótica. Estos sistemas de vacío combinan una manipulación muy flexible de las piezas de trabajo con la rentabilidad. Es posible la preparación automatizada de pedidos, la clasificación, el paletizado y el despaletizado de numerosas mercancías, independientemente de su tamaño, forma o superficie. La gama de piezas que se pueden manipular es amplia: cajas de cartón inestables, grandes placas alveoladas, elementos de mobiliario con y sin recortes, así como piezas pequeñas y delicadas, como chips electrónicos o CD.

Sistemas de vacío para fijación

Los sistemas de fijación por vacío son sistemas de vacío que se utilizan tanto en máquinas-herramienta CNC como en trabajos manuales. Las piezas de trabajo se sujetan de forma segura mediante vacío, lo que permite un procesamiento rápido y eficiente. Las largas operaciones de reajuste de la fijación se reducen al mínimo y se evitan los daños causados por la fijación mecánica de la pieza de trabajo.

Las ventajas específicas de estos sistemas de vacío residen en que la manipulación de las piezas de trabajo puede realizarse de forma muy segura, precisa y rápida. Por ejemplo, una puerta de madera puede procesarse sin esfuerzo y sin necesidad de volver a fijarla con frecuencia por todo su contorno. La tecnología del vacío también puede utilizarse para una amplia gama de objetos muy diversos y resulta ideal para trabajos de precisión. Dado que la pieza se levanta mediante vacío, no se producen daños ni signos de desgaste. Esto significa que incluso los paneles solares y las piezas de electrónica más delicadas pueden manipularse y transportarse rápidamente.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta