Schmalz

Systèmes de vide

La technologie du vide offre de nombreuses solutions efficaces dans les domaines de l'automatisation, du serrage et de la manipulation. L'utilisation du vide permet d'obtenir de meilleures performances dans les processus de production. Les systèmes à vide peuvent être classés en trois catégories :

  • Systèmes de manipulation par le vide
  • Systèmes de préhension par le vide
  • Systèmes de bridage par le vide

Systèmes d'aspiration pour la manutention manuelle

Les systèmes de manipulation par le vide permettent de rationaliser et d’humaniser les processus de production. Les pièces peuvent être manipulées sans effort et rapidement, ce qui se traduit par une productivité accrue et un gain de temps considérable. Outre cet avantage économique, l’environnement de travail s’en trouve considérablement amélioré. La santé des travailleurs est préservée, car les efforts répétés liés au levage de charges lourdes sont désormais réduits au minimum ; les employés sont ainsi plus motivés et plus productifs. La technologie du vide permet de soulever les pièces facilement et sans effort, et de transporter les marchandises très rapidement.

Systèmes d'aspiration pour l'automatisation

Les systèmes de préhension par le vide trouvent leur application dans divers secteurs industriels, que ce soit dans la construction mécanique ou dans l'industrie robotique. Ces systèmes combinent une grande flexibilité dans la manipulation des pièces à traiter et une grande rentabilité. Ils permettent la préparation automatisée des commandes, le tri, la palettisation et la dépalettisation d’une grande variété de marchandises, quelles que soient leur taille, leur forme ou leur surface. L’éventail des pièces pouvant être manipulées est large : cartons instables, grandes plates-formes profilées, éléments de mobilier avec ou sans découpes, ainsi que des pièces petites et fragiles telles que des puces électroniques ou des CD.

Systèmes de bridage par le vide

Les systèmes de bridage par le vide sont des systèmes utilisés aussi bien sur les machines-outils à commande numérique que pour les opérations manuelles. Les pièces sont solidement maintenues grâce au vide, ce qui permet un usinage rapide et efficace. Les opérations de reserrage, qui prennent beaucoup de temps, sont réduites au minimum et les dommages causés par le serrage mécanique de la pièce sont évités.

Les avantages particuliers de ces systèmes à vide résident dans le fait que la manipulation des pièces peut s'effectuer de manière très fiable, précise et rapide. Par exemple, une porte en bois peut être traitée sans effort et sans avoir à la re-serrer fréquemment sur tout son pourtour. La technologie du vide peut également être utilisée pour une large gamme d’objets très différents et est idéale pour les travaux de précision. La pièce étant levée par le vide, elle ne subit aucun dommage ni aucune trace d’usure. Cela signifie que même les modules solaires et les composants électroniques sensibles peuvent être manipulés et transportés rapidement.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier