Schmalz

Sistemi a vuoto

La tecnologia del vuoto offre numerose soluzioni efficienti nelle applicazioni di automazione, bloccaggio e movimentazione. L’utilizzo del vuoto consente di eseguire prestazioni più elevate nei processi produttivi. I sistemi a vuoto possono essere suddivisi in tre categorie:

  • Sistemi di movimentazione con il vuoto

  • Sistemi di presa a vuoto

  • Sistemi di bloccaggio con il vuoto

Sistemi a vuoto per la movimentazione manuale

I processi produttivi possono essere ottimizzati e resi più umani grazie ai sistemi di movimentazione con il vuoto. I pezzi da lavorare possono essere movimentati senza sforzo e in modo rapido, garantendo una maggiore produttività e un notevole risparmio di tempo. Oltre a questo vantaggio economico, l’ambiente di lavoro può essere notevolmente migliorato. La salute dei lavoratori è tutelata poiché il sollevamento ripetuto di carichi pesanti viene ridotto al minimo; di conseguenza, i dipendenti risultano altamente motivati e più produttivi. Grazie alla tecnologia del vuoto, i pezzi da lavorare possono essere sollevati facilmente e senza alcuno sforzo, così come le merci possono essere trasportate molto rapidamente.

Sistemi a vuoto per l'automazione

I sistemi di presa a vuoto trovano applicazione in vari settori industriali, sia nell’ingegneria meccanica che nell’industria robotica. Questi sistemi a vuoto combinano una movimentazione altamente flessibile dei pezzi con un’elevata economicità. È possibile automatizzare la preparazione degli ordini, la selezione, la pallettizzazione e la depallettizzazione di numerose merci, indipendentemente dalle misure, dalla forma o dalla superficie. La gamma di pezzi gestibili è ampia: scatole di cartone instabili, grandi piastrine profilate, elementi di arredamento con e senza ritagli, nonché pezzi piccoli e delicati come chip elettronici o CD.

Sistemi a vuoto per il bloccaggio

I sistemi di bloccaggio con il vuoto sono sistemi a vuoto utilizzati sia sulle macchine utensili CNC che per la lavorazione manuale. I pezzi vengono serrati in modo sicuro grazie al vuoto, consentendo una lavorazione rapida ed efficiente. Le operazioni di riserragggio, che richiedono molto tempo, vengono ridotte al minimo e si evitano i danni causati dal bloccaggio meccanico del pezzo.

I vantaggi specifici di tali sistemi a vuoto consistono nel fatto che la movimentazione dei pezzi può essere effettuata in modo estremamente sicuro, preciso e rapido. Ad esempio, una porta in legno può essere lavorata senza sforzo e senza doverla riposizionare frequentemente su tutto il perimetro. La tecnologia del vuoto può essere utilizzata anche per una vasta gamma di oggetti molto diversi tra loro ed è ideale per lavori di precisione. Poiché il pezzo viene sollevato tramite il vuoto, non si verificano danni né segni di usura. Ciò significa che anche i moduli solari e i componenti elettronici più delicati possono essere movimentati e trasportati rapidamente.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.