Schmalz

Manipulación manual • Logística • Cajas de cartón • Tubos elevadores por vacío JumboFlex Picker

Preparador de pedidos móvil JumboFlex Picker integrado - Comfort

La versión integrada del JumboFlex Picker también está disponible como versión Comfort. Aquí, el innovador JumboFlex Picker está integrado en la carretilla industrial. La pluma Comfort especialmente diseñada asume parte del trabajo: el brazo interior de la pluma retrocede automáticamente a la posición central de estacionamiento, lo que permite bloquear fácilmente la pluma. De este modo, la pluma montada en el centro permite un radio de trabajo simétrico de 2,25 m para cargas útiles de hasta 40 kg.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta