Schmalz

Préhenseur de surface FMHD trois grandes différences

De la scierie à la fabrication de meubles, le préhenseur de surface FMHD est souvent utilisé dans le travail du bois. Afin de lever des profilés particulièrement étroits, lourds ou extra-longs de manière fiable et rapide, Schmalz a poursuivi le développement de son préhenseur de surface FMHD.

Le préhenseur de surface FMHD de la marque Schmalz aide au désempilage par couches de lamelles de bois.

Des matériaux en bois massif comme le bois lamellé croisé (CLT) repoussent les limites de la conception du bois. Sa capacité de charge statique élevée a depuis longtemps permis au « Cross Laminated Timber » de s’imposer dans la construction industrielle de maisons préfabriquées. Les architectes peuvent positionner portes et fenêtres de manière plus flexible et prévoir des plafonds plus hauts et des portées plus importantes. De nouvelles possibilités signifient également de nouveaux formats. Pour cette raison, la société J. Schmalz GmbH élargit les possibilités d’utilisation de son préhenseur de surface existant FMHD avec un profilé à changement rapide extra-large, une troisième rangée de ventouses ainsi qu’une construction de préhenseur extra-longue.

Trois variantes – trois atouts

Le préhenseur de surface FMHD-3R22 est équipé d’une trame de cellules d’aspiration en trois rangées et permet la manipulation de rainures étroites à partir d’une largeur de 35 millimètres. Le préhenseur de surface FMHD-250 dispose d’une ventouse plate élargie pour une charge revue à la hausse : avec 3 500 N, sa force de préhension est quasiment deux fois plus élevée que celle du modèle 3R22. La longueur maximale du préhenseur s’élève pour les deux variantes à 2 492 millimètres. Le modèle FMHD-2R28 propose une longueur plus importante. Il mesure jusqu’à 3 500 millimètres et peut manipuler des pièces à partir d’une largeur de 50 millimètres.

Les trois variantes disposent d’un réservoir de vide intégré et d’un profilé en trois parties. Ainsi, Schmalz augmente autant la force d’aspiration que l’efficacité énergétique et facilite les travaux d’entretien. Le désempilage par couches ou le déplacement de pièces poreuses et tordues sont possibles sans aucun problème, également dans des scieries avec beaucoup de poussière.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier