Schmalz

Flächengreifer FMHD – dreimal anders

Vom Sägewerk bis zum Möbelbau – der Flächengreifer FMHD ist in der Holzbearbeitung oft im Einsatz. Um besonders schmale, schwere oder überlange Profile schnell und sicher zu heben, hat Schmalz seinen Flächengreifer FMHD weiterentwickelt.

Der Flächengreifer FMHD von Schmalz hilft beim lagenweisen Entstapeln von Holzlatten.

Massivholzmaterialien wie CLT sprengen bisherige Gestaltungsgrenzen bei Holz. Seine hohe statische Tragfähigkeit hat das „Cross Laminated Timber“ längst in den industriellen Fertighausbau einziehen lassen. Architekten können Türen oder Fenster flexibler platzieren, Decken höher und Stützweiten größer planen. Neue Möglichkeiten bedeuten auch neue Formate. Daher erweitert die J. Schmalz GmbH die Einsatzmöglichkeiten seines bestehende Flächengreifers FMHD durch ein extrabreites Schnellwechselprofil, eine dritte Saugreihe sowie eine überlange Greiferkonstruktion.

Drei Varianten - drei Stärken

Der Flächengreifer FMHD-3R22 hat ein dreireihiges Saugzellenraster und ermöglicht die Handhabung schmaler Leisten ab 35 Millimetern Breite. Der Flächengreifer FMHD-250 verfügt über eine verbreiterte Saugplatte für eine erhöhte Traglast: Mit 3.500 N ist seine Haltekraft nahezu doppelt so hoch wie die des 3R22. Die maximale Greiferlänge beträgt bei beiden Varianten 2.492 Millimeter. Mehr Länge bietet der FMHD-2R28. Bis zu 3.500 Millimeter ist er lang und kann Werkstücke ab einer Breite von 50 Millimetern handhaben.

Alle drei Varianten haben einen integrierten Vakuumspeicher und einen dreiteiligen Profilaufbau. Damit erhöht Schmalz sowohl Saugkraft als auch Energieeffizienz und erleichtert Wartungsarbeiten. Das lagenweise Entstapeln oder Umsetzen poröser und verwundener Werkstücke ist problemlos möglich – auch im staubigen Sägewerk.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb