Schmalz

Planos aspirantes FMHD: tres versiones

Del aserradero a la fabricación de muebles: el plano aspirante FMHD a menudo se emplea en el mecanizado de madera. Pensando en la elevación rápida y segura de perfiles especialmente estrechos, pesados o de longitud especial, Schmalz ha seguido desarrollando su plano aspirante FMHD.

El plano aspirante FMHD de Schmalz ayuda con el desapilado por capas de planchas de madera.

Los materiales de madera maciza, como el CLT, dinamitan los límites del diseño vinculados hasta ahora a la madera. Gracias a su elevada capacidad de carga estática, hace ya tiempo que el "Cross Laminated Timber" se ha hecho un hueco en la industria de la construcción de casas prefabricadas. Los arquitectos cuentan así como mayor flexibilidad para emplazar puertas o ventanas, dar mayor altura a los techos y proyectar vanos de mayor amplitud. Las nuevas posibilidades también implican nuevos formatos. Por ello, J. Schmalz GmbH amplía ahora las posibilidades de uso de su plano aspirante actual, el FMHD, mediante un perfil de cambio rápido y ancho especial, una tercera fila de ventosas y una construcción de longitud especial.

Tres variantes, tres puntos fuertes

El plano aspirante FMHD-3R22 cuenta con una cuadrícula de aberturas de aspiración de tres filas y permite la manipulación de listones estrechos a partir de un ancho de 35 milímetros. El plano aspirante FMHD-250 incorpora una placa de ventosa ampliada que admite una carga mayor: con 3.500 N, su fuerza de retención prácticamente dobla a la del 3R22. En ambas variantes, la longitud de garra máxima es de 2.492 milímetros. El FMHD-2R28 ofrece mayor longitud: más largo, con hasta 3.500 milímetros, puede manipular piezas a partir de 50 milímetros de ancho.

Las tres variantes cuentan con un acumulador de vacío integrado y una estructura de perfil de tres partes. Con ello, Schmalz aumenta tanto la fuerza de aspiración como la eficiencia energética, y facilita los trabajos de mantenimiento. El desapilado por capas y la reubicación de piezas porosas y torcidas transcurre sin problemas, incluso en ambientes polvorientos como el del aserradero.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta