Schmalz

Pinza di presa ad area FMHD - Tre volte diversa

La pinza di presa ad area FMHD è di casa nell’industria della lavorazione del legno: sia nelle segherie che nelle aziende produttrici di mobili. Per poter sollevare in modo veloce e sicuro profili particolarmente stretti, pesanti oppure oblunghi Schmalz ha sviluppato ulteriormente la sua pinza di presa ad area FMHD.

La pinza di presa ad area FMHD di Schmalz permette di depallettizzare longitudinalmente i pannelli di legno.

I componenti in legno massello, come ad esempio i pannelli in CLT, hanno aperto le nuove frontiere del design. L’elevata capacità portante statica ha permesso al legno lamellare a strati incrociati di affermarsi nel settore delle costruzioni industriali prefabbricate. Gli architetti possono posizionare porte e finestre in modo flessibile, progettare soffitti più alti e pianificare luci più ampie. Nuove opportunità significa anche nuovi formati. Per questo motivo J. Schmalz GmbH ha ampliato i campi di applicazione della sua pinza di presa ad area FMHD, sviluppando un profilo super-largo per il cambio rapido, una terza fila di ventose e una struttura di presa oblunga.

Tre varianti - tre punti di forza

La pinza di presa ad area FMHD-3R22 presenta tre file di celle aspiranti e permette la movimentazione di perline sottili a partire da 35 mm. La pinza di presa ad area FMHD-250 dispone di una piastra di aspirazione allargata che migliora la sua capacità di carico: con 3.500 N, la pinza ha quasi raddoppiato la sua forza di presa rispetto al modello 3R22. In entrambe le varianti la lunghezza di presa massima ammonta a 2.492 mm. Il modello FMHD-2R28 offre una lunghezza di presa maggiore. Questa variante è lunga fino a 3.500 mm e può movimentare pezzi larghi fino a 50 mm.

Tutte e tre le varianti dispongono di un accumulatore di vuoto integrato e di un profilo a tre pezzi. In questo modo Schmalz è riuscita a migliorare non solo la forza di presa ma anche l’efficienza energetica, riducendo al contento il fabbisogno di interventi di manutenzione. La pinza di presa ad area permette di depallettizzare o spostare senza problemi pezzi porosi o incurvati - anche negli ambienti polverosi delle segherie.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello