Schmalz

VCBL-HD : Bridage multi-talents pour le travail du bois CNC

Qu'il s'agisse de composants fins et sensibles ou de bois massif lourd aux surfaces rugueuses, le nouveau bloc de bridage par le vide de Schmalz serre tout en toute fiabilité pendant que la machine CNC fraise les formes exactes. Le VCBL-HD permet ainsi d'économiser des procédés d'installation fastidieux et d'accélérer le travail du bois.

Le VCBL-HD assure des résultats de fraisage précis grâce à sa force de préhension élevée et à l'absorption des forces transversales.

Schmalz a développé un nouveau système de bridage vide sans tuyau pour les machines d'usinage CNC. Le VCBL-HD se serre sur les tables à consoles à 1 et 2 circuits et assure des résultats de fraisage précis grâce à sa force de préhension élevée et à l'absorption des forces latérales. Il remplace son prédécesseur, le VCBL-A : celui-ci maintenait auparavant les surfaces rugueuses de lourds panneaux de bois massif grâce à son insert de friction spécial en toile émeri, mais il était trop abrasif pour les surfaces sensibles. Parallèlement, le VCBL-HD complète les séries précédentes VCBL-K1 et K2, qui sont construites pour des pièces plus légères et plus sensibles.

Le nouveau bloc de bridage par vide combine ainsi les avantages des deux versions du VCBL livrables à ce jour : son corps principal en aluminium offre une stabilité suffisante, même pour les plaques lourdes et les forces de coupe élevées. Grâce à son cordon d'étanchéité adaptable, sa plaque d'étanchéité remplaçable fixe de manière fiable même les surfaces structurées. Même si la ventouse offre une force de préhension suffisante pour le bois massif, les surfaces massives et les matières stratifiées, sa surface de contact est suffisamment douce pour serrer sans dommage même les surfaces fines et délicates. Contrairement à la gamme précédente, le VCBL-HD, grâce à son large éventail d'applications, permet d'économiser de nombreux fonctionnements.

Pour encore plus de flexibilité, Schmalz a exécuté des ventouses pivotement à. Le bloc de bridage par le vide peut ainsi s'ajuster parfaitement à différentes géométries de pièces. Une étiquette NFC intégrée révèle toutes les données pertinentes du produit, telles que les références des pièces de rechange, si nécessaire - via smartphone dans l'application Schmalz ControlRoom.

Le nouveau bloc de bridage par vide VCBL-HD maintient en toute fiabilité le bois massif, les surfaces solides et les matières stratifiées.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.