Schmalz

VCBL-HD: Multitalento de fijación para mecanizado de madera CNC

Ya se trate de componentes finos y delicados o de madera maciza pesada con superficie rugosa: la nueva ventosa de bloque de Schmalz fija todo con seguridad mientras la máquina CNC fresa sus formas exactas. De este modo, la VCBL-HD ahorra laboriosos procesos de preparación y acelera el mecanizado de madera.

La VCBL-HD garantiza resultados de fresado precisos gracias a su elevada fuerza de retención y absorción de fuerzas transversales.

Schmalz ha desarrollado un nuevo sistema de fijación por vacío sin tubo flexible para máquinas de mecanizado CNC. El VCBL-HD fija en mesas de consola de 1 y 2 circuitos y garantiza resultados de fresado precisos gracias a su elevada fuerza de retención y absorción de fuerza lateral. Sustituye a su predecesor VCBL-A: éste sujetaba anteriormente superficies rugosas de tableros pesados de madera maciza con su especial isla de fricción, pero resultaba demasiado abrasivo para las superficies sensibles. Al mismo tiempo, la VCBL-HD suplementa a las anteriores series VCBL-K1 y K2, diseñadas para piezas más ligeras y sensibles.

La nueva ventosa de bloque reúne así las ventajas de las dos versiones VCBL disponibles hasta la fecha: su cuerpo base de aluminio proporciona estabilidad suficiente incluso para placas pesadas y fuerzas de corte elevadas. Gracias a su cordón hermetizante adaptable, su placa de ventosa recambiable fija con seguridad superficies estructuradas. Aunque la ventosa ofrece suficiente fuerza de retención para madera maciza, materiales tipo solid surface y laminados, su superficie de contacto es lo suficientemente suave como para fijar superficies finas y delicadas sin dañarlas. A diferencia de la gama anterior, la VCBL-HD, con su amplia gama de aplicaciones, ahorra muchas operaciones de configuración.

Para una flexibilidad aún mayor, Schmalz ha ejecutado placas de ventosa giratorias. De este modo, la ventosa de bloque se adapta perfectamente a las diferentes geometrías de la pieza. Una etiqueta NFC integrada revela todos los datos relevantes del producto, como los números de artículo de las piezas de repuesto - a través del smartphone en la app ControlRoom de Schmalz.

La nueva ventosa de bloque VCBL-HD sujeta de forma fiable madera maciza, solid surface y materiales laminados.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta