Schmalz

VCBL-HD: CNC 목공용 클램핑 멀티탤런트

얇고 민감한 부품이든 표면이 거친 무거운 원목이든 상관없이 슈말츠의 새로운 진공 블록은 CNC 기계가 정확한 형상을 밀링하는 동안 모든 것을 안전하게 고정합니다. 따라서 VCBL-HD는 시간이 많이 걸리는 설정 프로세스를 절약하고 목재 작업 속도를 높입니다.

VCBL-HD는 높은 유지력과 횡방향 힘 흡수력으로 정밀한 밀링 결과를 보장합니다.

슈말츠는 CNC 가공 기계를 위한 새로운 호스 프리 진공 클램핑 시스템을 개발했습니다. VCBL-HD는 1회로 및 2회로 콘솔 테이블에 클램핑되며, 높은 고정력과 횡력 흡수력으로 정밀한 밀링 결과를 보장합니다. 이전 모델인 VCBL-A는 에머리 천으로 만든 특수 마찰 패드로 무거운 원목 패널의 거친 표면을 고정할 수 있었지만 민감한 표면에는 너무 마모성이 강했습니다. 동시에 VCBL-HD는 더 가볍고 민감한 작업물을 위해 설계된 이전 VCBL-K1 및 K2 시리즈를 보완합니다.

새로운 진공 블록은 지금까지 출시된 두 가지 VCBL 버전의 장점을 결합한 제품으로, 알루미늄으로 제작된 본체는 무거운 판재와 높은 절삭력에도 충분한 안정성을 제공합니다. 교체 가능한 실링 개스킷 덕분에 교체 가능한 흡입 플레이트는 구조적인 표면도 안전하게 고정합니다. 흡입 컵은 단단한 목재, 단단한 표면 및 라미네이트 재료에 충분한 고정력을 제공하지만 접촉면이 부드러워 얇고 섬세한 표면도 손상 없이 고정할 수 있습니다. 이전 포트폴리오와 달리 다양한 용도로 사용할 수 있는 VCBL-HD는 많은 설치 작업을 줄여줍니다.

슈말츠는 유연성을 더욱 높이기 위해 회전식 흡입 플레이트를 개발했습니다. 이를 통해 진공 블록은 다양한 공작물 형상에 완벽하게 적응할 수 있습니다. 통합 NFC 태그는 필요한 경우 스마트폰을 통해 슈말츠 ControlRoom 앱에서 예비 부품 번호와 같은 모든 관련 제품 데이터를 표시합니다.

새로운 진공 블록 VCBL-HD는 단단한 목재, 단단한 표면 및 라미네이트 재료를 안정적으로 고정합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.