Schmalz

Aide de sélection pour ventouses à vide

Notre aide de sélection pour ventouses à vide facilite votre recherche de la ventouse adaptée à votre application grâce à des propriétés comme la matière de la ventouse, la taille ou la pièce.

Liste de contrôle pour la planification de ventouses à vide

Quelles sont les dimensions des pièces et quel est leur poids ?

Ils sont importants pour le calcul de la force d'aspiration et le nombre de ventouses (voir Informations techniques).

Quelles sont les caractéristiques de la surface de la pièce (rugueuse, structurée, lisse) ?

Elle détermine le type de ventouse (matière, construction, dimensions).

Doit-on prévoir un encrassement ? Si oui – quel type d'encrassement ?

Elle est importante pour le dimensionnement de la ventouse (voir Informations techniques) ainsi que pour la planification du filtre à poussière.

Quelle est la température maximale de la pièce ?

La température est importante lors de la sélection du matière de la ventouse. Des matières spéciaux sont indispensables à partir de 70 °C (voir tableau des matières).

Prévoyez-vous une grande précision de saisie, de dépôt et/ou de positionnement ?

Elle détermine la forme de la ventouse, son type et son modèle.

Quels sont les temps de cycle ?

Elles sont importantes pour le dimensionnement et jouent un rôle dans les calculs (capacité d'aspiration du générateur de vide, etc.). Voir Informations techniques.

Quelle accélération (maximale) apparaît ?

Elles sont importantes pour le dimensionnement et jouent un rôle dans les calculs (force d'aspiration, moments d'inertie etc.). Voir Informations techniques.

Quel type de manipulation est prévu (déplacer, pivoter, retourner) ?

Il est important pour le calcul / la détermination de la force d’aspiration et pour la conception du système.

Quelles influences environnementales existe-t-il ?

Elles sont importantes pour le choix de la matière de la ventouse (résistance à l'ozone, absence de silicone, résistance chimique, etc.).

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier