Schmalz

Aiuto alla scelta ventose a vuoto

Il nostro aiuto per la selezione delle ventose a vuoto vi aiuta a trovare la ventosa giusta per la vostra applicazione in base a caratteristiche quali il materiale della ventosa, le dimensioni o il pezzo da lavorare.

Check list per la selezione di ventose a vuoto

Quali sono le dimensioni del pezzo e i relativi pesi?

Sono importanti ai fini del calcolo della forza di aspirazione e del numero di ventose (vedi informazioni tecniche).

Qual è la conformazione della superficie del pezzo (ruvida, con ripartizioni, liscia)?

Determina il tipo di ventosa (materiale, struttura, dimensioni).

È prevista la presenza di impurità? Se sì quale tipo di impurità?

È importante ai fini del dimensionamento della ventosa (vedi informazioni tecniche) e del filtro della polvere.

Qual è la temperatura massima del pezzo?

La temperatura è importante ai fini della selezione del materiale della ventosa. A partire da 70 °C può essere necessario l'impiego di materiali speciali (vedi tabella dei materiali).

Sono richieste una elevata precisione di presa, di posa e/o di posizionamento?

Determina la struttura, il tipo e la versione della ventosa.

Quali sono i tempi di ciclo?

Possono essere importanti ai fini del dimensionamento e sono determinanti anche per i calcoli (ad es. della capacità di aspirazione del produttore di vuoto); (vedi informazioni tecniche).

Qual è l'accelerazione (massima)?

Possono essere importanti ai fini del dimensionamento e sono determinanti anche per i calcoli (ad es. della capacità di aspirazione o del momento di inerzia); (vedi informazioni tecnichi)

Quale tipo di movimentazione è prevista (trasposizione, rotazione, capovolgimento)?

È necessaria per il calcolo della capacità di aspirazione e il dimensionamento del sistema.

Quali sono gli effetti sull'ambiente?

Sono importanti ai fini della selezione dei materiali per la ventosa (resistenza all'ozono, assenza di silicone, resistenza chimica ecc.).

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.