Schmalz

Selection Aid for Vacuum Suction Cups

Our selection aid for vacuum suction cups helps you find the right suction cup for your application based on properties such as suction cup material, size or workpiece.

Checklist for Selection of Vacuum Suction Cups

What are the dimensions and weight of the workpiece?

These are important for calculation of the suction force and the number of suction cups (see the technical information).

What is the surface finish of the workpiece (rough, structured, smooth)?

This determines the type of suction cup(material, shape, dimensions).

Could the workpiece be dirty? If so, what kind of dirt?

This is important for the dimensioning of the suction cup (see the technical information) and for the design of the dust filter.

What is the maximum temperature of the workpiece?

The temperature is important for selection of the suction cup material. Special materials may be necessary for temperatures higher than 70 °C (or 158 °C) (see materials table).

Is precise positioning for picking up or placing of the workpiece required?

This determines the type, version and shape of the suction cup.

What cycle times are used?

This is important for the dimensioning and plays a part in the calculations (suction force of the cup etc.). See the technical information.

What is the maximum acceleration during handling?

This may affect the dimensioning and plays a part in the calculations (suction force, moment of inertia etc.). See the technical information.

What type of handling is needed (moving, slewing, turning over)?

This is required for calculation of the suction force and for design of the system.

Which environmental effects do exist?

These are important for selection of the suction cup material (resistance to ozone and other chemicals, silicone free etc.).

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.